0613IB1314-09

Historial de alarmas

Descripción general

Los registros del historial de alarmas describen las últimas diez alarmas detectadas. El formato del historial de alarmas corresponde a una serie de diez registros guardados en una pila FIFO (primero en entrar, primero en salir). El último registro borra el más antiguo. Cada registro está compuesto por quince registros que describen una alarma.

El registro 9300 devuelve el número de alarmas registrado en el historial de alarmas (FIFO). El registro 9301 devuelve el valor del señalador de la última alarma registrada en el historial de alarmas.

Ejemplo:

Si el registro 9300 = 10 y el registro 9301 = 3, la última alarma registrada es el registro de alarma 3.

En este caso, el penúltimo es el registro de alarma 2.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x2453

9300

L

INT16U

0-10

P/H

Número de alarmas registradas en el historial de alarmas (FIFO)

0x2454

9301

L

INT16U

0–9

P/H

Valor del señalador de la última alarma registrada en el historial de alarmas

Número de registro

Se necesita una solicitud de lectura de 15x(n) registros para leer n registros de alarma, donde 15 es el número de registros de cada registro de disparo.

Por ejemplo, una solicitud de lectura de 15x3 = 45 registros requiere leer tres registros de alarmas del historial de alarmas:

  • Los quince primeros registros describen el primer registro de alarma.

  • Los quince registros siguientes describen el segundo registro de alarma.

  • Los últimos quince registros describen el tercer registro de alarma.

Dirección

Registro

Descripción

0x2455-0x2463

9302–9316

Registro de alarma 0

0x2464-0x2472

9317–9331

Registro de alarma 1

0x2473-0x2481

9332–9346

Registro de alarma 2

0x2482-0x2490

9347–9361

Registro de alarma 3

0x2491-0x249F

9362–9376

Registro de alarma 4

0x24A0–0x24AE

9377–9391

Registro de alarma 5

0x24AF–0x24BD

9392–9406

Registro de alarma 6

0x24BE–0x24CC

9407–9421

Registro de alarma 7

0x24CD–0x24DB

9422–9436

Registro de alarma 8

0x24DC–0x24EA

9437–9451

Registro de alarma 9

Registro de alarma

Se necesita una solicitud de lectura de quince registros para leer un registro de alarma.

El orden y la descripción de los registros de registro de alarmas son los mismos que los del registro de alarma 0:

Registro de alarma 0

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x2455-0x2458

9302–9305

L

XDATE

P/H

Fecha de la alarma

0x2459

9306

L

INT16U

P/H

Código de alarma

0x245A-0x245B

9307–9308

L

MOD 10000

P/H

Valor de la configuración de protección que provocó la activación de la alarma

0x245C

9309

L

INT16U

P/H

Valor del temporizador que provocó la activación de la alarma

0x245D

9310

L

INT16U

0–16000

P/H

Fase de corriente de la alarma A (1)

0x245E

9311

L

INT16U

0–16000

P/H

Fase de corriente de la alarma B (1)

0x245F

9312

L

INT16U

0–16000

P/H

Fase de corriente de la alarma C (1)

0x2460

9313

L

INT16U

0–16000

P/H

Corriente de neutro de alarma (1)

0x2461-0x2462

9314–9315

L

P/H

Información adicional en función del tipo de alarma

0x2463

9316

Reservado

(1) Expresado como x 0,1 de In (corriente nominal).

Códigos de alarma

Código de alarma

Descripción

1013 (0x03F5)

Alarma de protección de largo retardo

1014 (0x03F6)

Alarma de protección de defecto a tierra

1015 (0x03F7)

Alarma de protección de diferencial

1016 (0x03F8)

Desequilibrio de corriente

1017 (0x03F9)

Demanda máxima de IA

1018 (0x03FA)

Demanda máxima de IB

1019 (0x03FB)

Demanda máxima de IC

1020 (0x03FC)

Demanda máxima de IN

1021 (0x03FD)

Subtensión

1022 (0x03FE)

Sobretensión

1023 (0x03FF)

Desequilibrio de tensión

1024 (0x0400)

Reservado

1025 (0x0401)

Potencia inversa

1026 (0x0402)

Subfrecuencia

1027 (0x0403)

Sobrefrecuencia

1028 (0x0404)

Rotación de fase

1029 (0x0405)

Descarga de corriente

1030 (0x0406)

Descarga de potencia

1031–1099 (0x0407–0x044B)

Reservado

1100 (0x044C)

Sistema activado / reinicio

1101–1105 (0x044D–0x0451)

Reservado

1106 (0x0452)

Pérdida de fecha y hora

1107–1114 (0x0453–0x045A)

Reservado

1115 (0x045B)

Batería baja

Note for developers (CEP, 11/03/2014 “Question for next release”): Alarm Code 1024 was missing. Is it Reserved?