0613IB1314-09

Medidas de demanda

Descripción general

Los registros de demanda incluyen:

  • Demanda de corriente

  • Demanda de potencia aparente, reactiva y activa

La duración de la ventana de la demanda de corriente depende de la configuración del registro 3352. Consulte Tiempo de demanda.

La duración de la ventana y el tipo de ventana de demanda de potencia dependen de la configuración de los registros 3354 y 3355. Consulte Tiempo de demanda.

  • Para el tipo de ventana de bloque, el valor de la demanda se actualiza al final de la ventana.

  • Para el tipo de ventana deslizante:

    • Si la duración de la ventana es menor o igual que 15 minutos, el valor de la demanda se actualiza cada 15 segundos.

    • Si la duración de la ventana es de más de 15 minutos, el valor de la demanda se actualiza cada minuto.

El comando de restablecimiento mínimo/máximo (código de comando = 46728) puede restablecer el contenido de los registros de medidas de demanda máxima.

Demanda de corriente

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x0897

2200

L

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de corriente en fase A: IA Dmd (2)

0x0898

2201

L

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de corriente en fase B: IB Dmd (2)

0x0899

2202

L

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de corriente en fase C: IC Dmd (2)

0x089A

2203

L

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de corriente en el neutro: IN Dmd (1) (2)

0x089B

2204

L

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de corriente máxima en fase A desde el último reinicio: IA pico Dmd

0x089C

2205

L

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de corriente máxima en fase B desde el último reinicio: IB pico Dmd

0x089D

2206

L

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de corriente máxima en fase C desde el último reinicio: IC pico Dmd

0x089E

2207

L

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de corriente máxima en el neutro desde el último reinicio: IN Peak Dmd (1)

(1) El valor no está disponible cuando el tipo de sistema del registro 3314 es 31 o 40. Consulte Tipo de sistema.

(2) El algoritmo térmico es el único disponible con las unidades de control MicroLogic E, mientras que las unidades de control MicroLogic P/H tienen el algoritmo térmico y el de media aritmética.

Demanda de Factor K

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x08A3

2212

L

10

INT16U

0–1000

H

Demanda de Factor K en fase A

0x08A4

2213

L

10

INT16U

0–1000

H

Demanda de Factor K en fase B

0x08A5

2214

L

10

INT16U

0–1000

H

Demanda de Factor K en fase C

0x08A6

2215

L

10

INT16U

0–1000

H

Demanda de Factor K en el neutro (1)

0x08A7

2216

L

10

INT16U

0–1000

H

Demanda de Factor K máxima en fase A desde el último reinicio

0x08A8

2217

L

10

INT16U

0–1000

H

Demanda de Factor K máxima en fase B desde el último reinicio

0x08A9

2218

L

10

INT16U

0–1000

H

Demanda de Factor K máxima en fase C desde el último reinicio

0x08AA

2219

L

10

INT16U

0–1000

H

Demanda de Factor K máxima en el neutro desde el último reinicio (1)

(1) El valor no está disponible cuando el tipo de sistema del registro 3314 es 31 o 40. Consulte Tipo de sistema.

Demanda de potencia activa

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x08AF

2224

L

1

kW

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de potencia activa total: P Dmd (1) (3)

0x08B0

2225

L

1

kW

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de potencia activa máxima total desde el último reinicio: P Pico Dmd

0x08B1

2226

L

1

kW

INT16U

0–32767

P/H

Demanda de potencia activa pronosticada al final de la ventana (2)

0x08B2

2227

L

1000

INT16

-1000-+1000

P/H

Factor de potencia total en la última demanda máxima de potencia activa

0x08B3

2228

L

1

kVAR

INT16U

0–32767

P/H

Demanda de potencia reactiva en la última demanda máxima de potencia activa

0x08B4

2229

L

1

kVA

INT16U

0–32767

P/H

Demanda de potencia aparente en la última demanda máxima de potencia activa

(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada 15 segundos.

(2) El valor se actualiza cada 15 segundos para los tipos de ventana de bloque y deslizante.

(3) El algoritmo térmico es el único disponible con las unidades de control MicroLogic E, mientras que las unidades de control MicroLogic P/H tienen el algoritmo térmico y el de media aritmética.

Demanda de potencia reactiva

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x08B5

2230

L

1

kVAR

INT16U

0–32767

P/H

Demanda de potencia reactiva total: Q Dmd (1)

0x08B6

2231

L

1

kVAR

INT16U

0–32767

P/H

Demanda máxima de potencia reactiva desde el último reinicio: Q Peak Dmd

0x08B7

2232

L

1

kVAR

INT16U

0–32767

P/H

Demanda de potencia reactiva pronosticada al final de la ventana (2)

0x08B8

2233

L

1000

INT16

-1000-+1000

P/H

Factor de potencia total en la última demanda máxima de potencia reactiva

0x08B9

2234

L

1

kW

INT16U

0–32767

P/H

Demanda de potencia activa en la última demanda máxima de potencia reactiva

0x08BA

2235

L

1

kVA

INT16U

0–32767

P/H

Demanda de potencia aparente en la última demanda máxima de potencia reactiva

(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada 15 segundos.

(2) El valor se actualiza cada 15 segundos para los tipos de ventana de bloque y deslizante.

Demanda de potencia aparente

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x08BB

2236

L

1

kVA

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de potencia aparente total: S Dmd (1)

0x08BC

2237

L

1

kVA

INT16U

0–32767

E/P/H

Demanda de potencia aparente máxima total desde el último reinicio: S Peak Dmd

0x08BD

2238

L

1

kVA

INT16U

0–32767

P/H

Demanda de potencia aparente pronosticada al final de la ventana (2)

0x08BE

2239

L

1000

INT16

-1000-

+1000

P/H

Factor de potencia total en la última demanda máxima de potencia aparente

0x08BF

2240

L

1

kW

INT16U

0–32767

P/H

Demanda de potencia activa en la última demanda máxima de potencia aparente

0x08C0

2241

L

1

kVAR

INT16U

0–32767

P/H

Demanda de potencia reactiva en la última demanda máxima de potencia aparente

(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada 15 segundos.

(2) El valor se actualiza cada 15 segundos para los tipos de ventana de bloque y deslizante.