0613IB1314-09

Registro de sucesos de medidas de mantenimiento

Descripción general

El sistema almacena los eventos relacionados con el administrador de medidas de mantenimiento (restablecimiento de contador, etc.) en el archivo número 12.

Este archivo se compone de 20 registros y cada registro está formado por seis registros.

Encabezado de archivo

En la tabla siguiente se describe el contenido del encabezado del archivo:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x1C3B

7228

LE

INT16U

H

Estado del archivo:

0x0000 = archivo desactivado

0xFFFF = archivo activado (ajuste de fábrica)

0x1C3C

7229

L

INT16U

H

Tipo de archivo:

12 = registro de sucesos de medidas de mantenimiento

0x1C3D

7230

L

1

INT16U

H

Tamaño de un archivo = 20 registros

0x1C3E

7231

L

1

INT16U

H

Tamaño de un registro = 6 registros

0x1C3F

7232

L

INT16U

1

H

Modo de rellenado de archivo:

1 = desactivado si el registro está lleno

Estado del archivo

En la tabla siguiente se describe el contenido del estado del archivo:

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x1C4B

7244

L

1

INT16U

H

Tamaño de un archivo = 20 registros

0x1C4C

7245

L

1

INT16U

H

Tamaño de un registro = 6 registros

0x1C4D

7246

L

1

INT16U

H

0x0000 = archivo correcto

0x000A = tamaño de registro menor al esperado

0x0014 = tamaño de registro mayor al esperado

0x001E = memoria insuficiente

0x00FA = error interno

0x00FD = tabla de asignación dañada

0x00FE = configuración cero

0x00FF = configuración no válida

0xFC00 = número de archivo no válido

0xFD00 = número de registro no válido

0xFE00 = archivo no admitido

0xFF00 = no se puede asignar el archivo

0x1C4E

7247

L

1

INT16U

20

H

Número de registros en el archivo = 20

0x1C4F

7248

L

1

INT16U

1

H

Número de secuencia del primer registro del archivo (el más antiguo) = 1

0x1C50

7249

L

1

INT16U

20

H

Número de secuencia del último registro del archivo (el más reciente) = 20

0x1C51– 0x1C53

7250– 7252

L

DATE

H

Fecha de restablecimiento del último archivo.

Ajuste de fábrica = 0x8000 0x8000 0x8000

Registro de sucesos de medidas de mantenimiento

El registro de sucesos de medidas de mantenimiento tiene un número fijo de registros y cada registro tiene un número fijo de registros:

Número de registro

Registros

Tipo

Descripción

1

1–3

DATE

Fecha/hora del último restablecimiento de contador

4

INT16U

Número de restablecimientos mínimos

5–6

Reservado

2

1–3

DATE

Fecha/hora del último restablecimiento de contador

4

INT16U

Número de restablecimientos máximos

5–6

Reservado

3

1–3

DATE

Fecha/hora del último restablecimiento de contador

4

INT16U

Número de restablecimientos de demanda de corriente pico

5–6

Reservado

4

1–3

DATE

Fecha/hora del último restablecimiento de contador

4

INT16U

Número de restablecimientos de demanda de potencia pico

5–6

Reservado

5

1–3

DATE

Fecha/hora del último restablecimiento de contador

4

INT16U

Número de restablecimientos de energía

5–6

Reservado

6–20

1–6

Reservado