Configuración de los contactos programables M2C/M6C
Descripción general
Los contactos programables M2C y M6C pueden utilizarse para señalar cambios de estado o desbordamientos de los valores de disparo:
-
M2C tiene dos contactos, 1 y 2.
-
M6C tiene seis contactos, de 1 a 6.
Los contactos programables M2C/M6C se pueden configurar:
-
localmente por medio de la HMI de la unidad de control MicroLogic P/H
-
de forma remota a través de la interfaz de comunicación
La configuración local puede permitir o prohibir la configuración remota de cada contacto por medio de la HMI de la unidad de control MicroLogic P/H con una versión de firmware >2009 AJ.
Estado de configuración remota
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2647 |
9800 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
P/H |
Estado de configuración remota: 0 = indica que la configuración remota del contacto no está autorizada (ajuste de fábrica). 1 = indica que la configuración remota del contacto está autorizada. El estado de configuración remota solo puede modificarse localmente por medio de la HMI de la unidad de control MicroLogic P/H. |
Registros de contactos programables M2C/M6C
Los ajustes de los contactos programables M2C/M6C se encuentran en los registros de contacto:
|
Número de contacto |
Direcciones de contacto |
Registros de contacto |
|---|---|---|
|
1 |
0x2648-0x264E |
9801–9807 |
|
2 |
0x264F-0x2655 |
9808–9814 |
|
3 |
0x2656-0x265C |
9815–9821 |
|
4 |
0x265D-0x2663 |
9822–9828 |
|
5 |
0x2664-0x266A |
9829–9835 |
|
6 |
0x266B-0x2671 |
9836–9842 |
Descripción 1 del contacto programable M2C/M6C
El orden y la descripción de los contactos programables M2C/M6C son los mismos que los del contacto 1:
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2648 |
9801 |
LE |
– |
– |
INT16U |
0-4 |
– |
Modo de salida |
|
E/P/H |
0 = modo normal (sin enclavamiento) (ajuste de fábrica) Contacto cerrado cada vez mientras la alarma asignada permanece activa. |
|||||||
|
P/H |
1 = Modo de enclavamiento Contacto cerrado de cada alarma asignada y permanece activo hasta que el usuario reinicie la alarma (por medio de la interfaz de comando o un reinicio de la unidad de control). |
|||||||
|
P/H |
2 = modo de temporizador Contacto cerrado durante un tiempo establecido en cada alarma asignada. Se abre al final del temporizador independientemente de si la alarma sigue activa o no. La alarma debe cambiar el estado como mínimo una vez para volver a abrir el contacto. |
|||||||
|
E/P/H |
3 = forzado a 1 El contacto permanece cerrado y el estado de alarma no lo controla. |
|||||||
|
E/P/H |
4 = forzado a 0 El contacto permanece abierto y el estado de alarma no lo controla. |
|||||||
|
0x2649 |
9802 |
LE |
10 |
s |
INT16U |
10– 3600 |
P/H |
Temporizador de la activación del contacto en el modo de temporizador Ajuste de fábrica: 3600 (360 s) |
|
0x264A-0x264D |
9803– 9806 |
LE |
– |
– |
OCTET STRING |
0x00- 0x7F |
P/H |
Nombre de contacto en ASCII (A–Z y 0–9) con 4 registros La actualización por medio de la unidad de control no es posible Ajuste de fábrica: |
|
0x264E |
9807 |
LE |
– |
– |
INT16U |
1000– 1031 |
E/P/H |
Número de alarma del propietario para el contacto 1. Ajuste de fábrica = 0x8000 (sin propietario) |
Tipo de contactos programables
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2672 |
9843 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-6 |
E/P/H |
0 = ninguno |
|
E/P/H |
2 = M2C |
|||||||
|
P/H |
6 = M6C |
Asignación de evento a los contactos programables M2C/M6C
Los contactos programables M2C/M6C se pueden asociar a un evento básico o avanzado de parámetro de protección.
En función del parámetro de protección, un registro concreto puede contener el número de contacto programable que abre o cierra al final del temporizador de protección (registro 8763 como ejemplo).