NHA2778904-12

Convention pour les valeurs min/max du facteur de puissance

L’appareil utilise une convention spéciale pour déterminer les minima et maxima du facteur de puissance.

  • Pour les mesures deFP négatives, le FP minimum est la mesure la plus proche de–0 pour les valeurs de FP comprises entre–0 et–1. Pour les mesures deFP positives, le FP minimum est la mesure la plus proche de+1 pour les valeurs de FP comprises entre+1 et+0.

  • Pour les mesures deFP négatives, le FP maximum est la mesure la plus proche de–1 pour les valeurs de FP comprises entre–0 et–1. Pour les mesures de FP positives, le FP maximal est la mesure la plus proche de+0 pour les valeurs de FP comprises entre+1 et+0.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?