NHA2778904-12

Sortie à impulsions

NOTE: PM2210 uniquement

L’appareil est équipé d’un port de sortie à impulsions (D1+, D1–).

Vous pouvez configurer les sorties à impulsions pour l’application suivante :

  • Applications à impulsions d’énergie, dans lesquelles un appareil récepteur calcule la consommation d’énergie en comptant les impulsions k_h provenant du port de sortie à impulsions de l’appareil.

Chaque sortie à impulsions peut supporter des tensions inférieures à 40 V CC (20 mA maximum). Pour les applications à tension plus élevée, utilisez un relais externe dans le circuit de commutation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?