NHA2778904-12

Paramètre de rétroinstallation

Les paramètres suivants sont nécessaires pour activer le mode de communication Rétroins sur l’appareil.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Appuyez sur Comm. L’écran Port série apparaît.
  4. Appuyer sur Modif pour sélectionner le paramètre Accumulée.
  5. Appuyez sur ou sur + pour naviguer jusqu’à Rétroins.
  6. Appuyez sur OK pour sélectionner le paramètre Rétroins.
  7. Appuyez sur ▲ pour retourner à l’écran des réglages.
    NOTE: Si vous effectuez une nouvelle sélection, la configuration existante sera effacée. Un écran de confirmation est donc affiché.
    • Appuyez sur Oui pour accepter les modifications et revenir à l’écran Régl.

    • Appuyez sur Non pour conserver la configuration actuelle et revenir à l’écran Régl.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?