EAV15107-ES11

Descripción de la central de medida

 

A

Salida digital (Relay1+Relay2)

(Solo en PM5330 / PM5331 / PM5340 / PM5341 )

 

B

Entradas de tensión (V1, V2, V3, VN)

 

C

Alimentación (alimentación auxiliar) (L1, L2)

 

D

Entradas de intensidad (I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-)

 

E

Entrada de estado/salida digital (D1+, D2+, S1+, S2+, -/C, +)

 

F

Puerto de comunicaciones:

RS-485 (+, -, , C) (solo en PM5310 / PM5330 / PM5331 )

Ethernet (solo en PM5320 / PM5340 / PM5341 )

 

G

Junta

 

H

LED de alarma/de impulsos de energía

 

I

LED de frecuencia de impulsos/de comunicaciones serie

 

J

Botones de navegación/selección de menús

     
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?