Paramètres réseau Modbus
Position du commutateur de verrouillage
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E72 |
11891 |
L |
– |
INT16U |
1-3 |
Position du commutateur de verrouillage
|
Durée de validité des données
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306A |
12395 |
L |
s |
INT16U |
5-300 (par incréments de 5 s) |
Durée de validité des données du jeu de données |
Etat de la mesure de vitesse automatique
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306E |
12399 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Etat de la mesure de vitesse automatique
|
Adresse Modbus de l'interface IFM
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306F |
12400 |
L |
– |
INT16U |
1-99 |
Adresse Modbus de l'interface IFM |
Parité Modbus
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3070 |
12401 |
L |
– |
INT16U |
1-3 |
Parité Modbus
|
Débit Modbus en bauds
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3071 |
12402 |
L |
– |
INT16U |
5-8 |
Débit Modbus en bauds
|
Nombre de bits d'arrêt
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3072 |
12403 |
L |
– |
INT16U |
0-5 |
Nombre de bits d'arrêt
|