Commandes de contrôle du disjoncteur
Ouvrir le disjoncteur
Pour ouvrir le disjoncteur, configurez les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
904 |
A/E |
Code de commande = 904 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destination = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur |
Fermer le disjoncteur
Pour fermer le disjoncteur, configurez les registres de commande comme suit :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
905 |
A/E |
Code de commande = 905 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destination = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur |
Réinitialiser le disjoncteur
Pour réarmer le disjoncteur, configurez les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
906 |
A/E |
Code de commande = 906 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destination = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004–8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur |
Activation/inhibition de la commande de fermeture d'un disjoncteur
Pour activer ou inhiber la commande de fermeture d'un disjoncteur, configurez les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
910 |
A/E |
Code de commande = 910 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
13 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destination = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
Origine de la commande : 256 = commande envoyée via l'interface de communication (IFM ou IFE) |
Activer/désactiver la réinitialisation automatique
L'utilisateur peut lire les paramètres de réinitialisation automatique dans le registre 564 (bit 3).
Pour activer/désactiver la réinitialisation automatique, configurez les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42636 |
A/E |
Code de commande = 42636 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destination = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
0 = réinitialisation automatique non activée. 1 = réinitialisation automatique activée. |
Activer/désactiver la réinitialisation même si SDE
L'utilisateur peut lire les paramètres de réinitialisation dans le registre 564 (bit 4).
Pour activer/désactiver la réinitialisation même si SDE, configurez les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42637 |
A/E |
Code de commande = 42637 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destination = 4353 (0x1101) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
0 = la réinitialisation n'est pas activée si SDE = 1 1 = la réinitialisation est activée si SDE = 1 |