Liste des commandes et des codes d'erreur du module BSCM
Liste des commandes
Le tableau suivant répertorie les commandes de module BSCM disponibles avec les codes de commande et les profils utilisateurs correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites Exécution d'une commande.
|
Commande |
Code de commande |
Profil utilisateur |
|---|---|---|
|
Ouvrir le disjoncteur Ouvrir le disjoncteur |
904 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Fermer le disjoncteur Fermer le disjoncteur |
905 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Réinitialiser le disjoncteur Réinitialiser le disjoncteur |
906 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Activer/inhiber la commande de fermeture Activation/inhibition de la commande de fermeture d'un disjoncteur |
910 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Activer/désactiver la réinitialisation automatique Activer/désactiver la réinitialisation automatique |
42636 |
Administrateur |
|
Activer/désactiver la réinitialisation même si SDE Activer/désactiver la réinitialisation même si SDE |
42637 |
Administrateur |
|
Prérégler les compteurs Prérégler les compteurs |
42638 |
Administrateur |
|
Configurer les seuils Configurer les seuils |
42639 |
Administrateur |
Codes d'erreur
Outre les codes d'erreur génériques Résultat de la commande, les commandes du module BSCM génèrent les codes d'erreur suivants renvoyés dans le registre 8021 :
|
Code d'erreur |
Description |
|---|---|
|
4363 (0x110B) |
Le module BSCM est hors service. |
|
4503 (0x1197) |
Le disjoncteur est déclenché. Il doit être réinitialisé avant la commande. |
|
4504 (0x1198) |
Le disjoncteur est déjà fermé. |
|
4505 (0x1199) |
Le disjoncteur est déjà ouvert. |
|
4506 (0x119A) |
Le disjoncteur a déjà été réinitialisé. |
|
4507 (0x119B) |
L'actionneur est en mode manuel. Les commandes à distance ne sont pas autorisées. |
|
4508 (0x119C) |
L'actionneur n'est pas présent. |
|
4510 (0x119E) |
Une commande antérieure est toujours en cours d'exécution. |
|
4511 (0x119F) |
La commande de réinitialisation est interdite lorsque SDE est défini. |
|
4512 (0x11A0) |
L'inhibition de la commande de fermeture est activée. |
Tout autre code d'erreur positif signale une erreur interne.