Commandes de configuration des mesures
Configurer la présence d'ENVT
L'utilisateur peut lire les paramètres de la présence d'ENVT (External Neutral Voltage Tap) au registre 3314 Type de système.
Pour régler la présence d'ENVT, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46472 |
E |
Code de commande = 46472 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
0 = ENVT n'est pas présent. 1 = ENVT est présent. |
Réinitialiser minimum/maximum
La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les valeurs minimales des mesures en temps réel (registres 1300 à 1599) et les valeurs maximales des mesures en temps réel (registres 1600 à 1899) Valeurs minimales/maximales des mesures en temps réel.
La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les mesures d'énergie (registres 2000 à 2025) Mesures de l'énergie.
La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les mesures de crête de la demande (registres 2200 à 2237) Mesures de la demande.
L'utilisateur peut lire les valeurs minimales et maximales des mesures de courant, de tension et de fréquence et les dates correspondantes des registres 29780 à 29827 Mesures de la tension VAB minimale/maximale.
L'utilisateur peut lire les dates de la commande de réinitialisation minimum/maximum des registres 2900 à 2929 Temps de réinitialisation des mesures minimum/maximum.
Pour réinitialiser les valeurs minimales/maximales des mesures, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
Type |
Plage |
A/E |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
INT16U |
46728 |
– |
– |
Code de commande = 46728 |
|
0x1F40 |
8001 |
INT16U |
12 |
– |
– |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
INT16U |
5121 |
– |
– |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
INT16U |
1 |
– |
– |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
– |
– |
Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
INT16U |
– |
– |
– |
Réinitialiser minimum/maximum des variables de mesure :
|
|
A/E |
0 |
Réinitialiser le courant minimum/maximum (IA, IB, IC, IN, Imax, Ig, IΔn, Iavg et Iunbal) |
||||
|
E |
1 |
Réinitialiser la tension minimum/maximum (VAB, VAC, VBC, VAN, VBN, VCN, VavgL-L, VavgL-N et Vunbal) |
||||
|
E |
2 |
Réinitialiser la puissance minimum/maximum (puissance active, puissance réactive, puissance apparente et puissance de distorsion) |
||||
|
E |
3 |
Réinitialiser le facteur de puissance minimum/maximum et cosϕ |
||||
|
E |
4 |
Réinitialiser la distorsion harmonique totale (THD) minimum/maximum |
||||
|
E |
5 |
Réinitialiser la valeur de crête de la demande de courant |
||||
|
E |
6 |
Réinitialiser la valeur de crête des demandes de puissance active, puissance réactive et puissance apparente |
||||
|
E |
7 |
Réinitialiser la fréquence minimale/maximale |
||||
|
E |
8 |
Réinitialiser l'image thermique minimale/maximale (application moteur uniquement) |
||||
|
E |
9 |
Réinitialiser l'énergie (active, réactive, apparente) |
||||
|
– |
10–15 |
Réservé |
Démarrer/arrêter la synchronisation
La commande Démarrer/arrêter la synchronisation est utilisée pour démarrer ou arrêter le calcul de la demande de courant ou de puissance. La première commande initialise le calcul, la commande suivante met à jour la valeur de la demande de courant ou de puissance, puis redémarre le calcul. Le temps écoulé entre deux commandes doit être inférieur à une heure.
Pour démarrer/arrêter la synchronisation, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46729 |
E |
Code de commande = 46729 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
– |
E |
Démarrer/arrêter la synchronisation = 1 |
Configuration du signe de la puissance
L'utilisateur peut lire la configuration du signe de la puissance au registre 3316 Signe de la puissance.
Pour régler les paramètres du signe de la puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47240 |
E |
Code de commande = 47240 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
Signe de la puissance: 0 = la puissance active circule d'amont (haut) en aval (bas) (réglage d'usine). 1 = la puissance active circule d'aval (bas) en amont (haut). |
Configuration du signe du facteur de puissance
L'utilisateur peut lire la configuration du signe du facteur de puissance au registre 3318 Signe du facteur de puissance.
Pour régler les paramètres du signe du facteur de puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47241 |
E |
Code de commande = 47241 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–2 |
E |
Convention de signe s'appliquant au facteur de puissance et au facteur de puissance fondamentale (cosϕ) : 0 = convention CEI 2 = convention IEEE (réglage d'usine) |
Configuration du mode d'accumulation d'énergie
L'utilisateur peut lire la configuration du mode d'accumulation d'énergie au registre 3324 Mode d'accumulation d'énergie.
Pour régler les paramètres du mode d'accumulation d'énergie, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47242 |
E |
Code de commande = 47242 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
Mode d'accumulation d'énergie: 0 = accumulation absolue (réglage d'usine) 1 = accumulation signée |
Configuration de la demande de courant
L'utilisateur peut lire la durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant au registre 3352 Temps de demande.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la demande de courant du registre 2200 à 2207 Demande de courant.
Pour démarrer la demande de courant, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47243 |
E |
Code de commande = 47243 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
Min |
INT16U |
5–60 |
E |
Durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant, réglable par incréments de 1. La valeur définie en usine est de 15 minutes (fenêtre glissante). |
Configuration de la demande de puissance
L'utilisateur peut lire la méthode de calcul de la demande de puissance du registre 3354 à 3355 Temps de demande.
L'utilisateur peut lire les paramètres de la demande de puissance du registre 2224 à 2237 Demande d'énergie active.
Pour démarrer la demande de puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47244 |
E |
Code de commande = 47244 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
Min |
INT16U |
0–5 |
E |
Méthode de calcul de la demande de puissance (type de fenêtre) : 0 = fenêtre glissante 2 = fenêtre fixe 5 = synchronisé sur la communication La valeur définie en usine est 0 (fenêtre glissante). |
|
0x1F46 |
8007 |
– |
Min |
INT16U |
5–60 |
E |
Durée de la fenêtre de calcul de la demande de puissance, réglable par incréments de 1. Le réglage d'usine est 15 minutes. |
Configurer l'affichage de la tension nominale Vn
L'utilisateur peut lire la tension nominale au registre 9616 Tension nominale.
Pour régler les paramètres de l'affichage de la tension nominale Vn, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :
|
Adresse |
Registre |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47245 |
E |
Code de commande = 47245 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
E |
Nombre de paramètres (octets) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
Destination = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
Type de sécurité de la commande |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
E |
Mot de passe de la commande : celui du profil Administrateur |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
V |
INT16U |
0–65535 |
E |
Tension primaire nominale Vn (réglage d'usine = 400 V) |