Mesures en temps réel
Description générale
Les mesures en temps réel sont actualisées toutes les secondes. Les mesures en temps réel incluent :
-
Tension et déséquilibre des tensions
-
Courant et déséquilibre des courants
-
Puissance active, réactive, apparente et de distorsion
-
Puissance réactive avec harmonique
-
Facteur de puissance et facteur de puissance fondamentale
-
Fréquence
-
THD (distorsion harmonique totale)
Tension
Registre = 0 si la tension < 25 V.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03E7 |
1 000 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
E |
Tension phase à phase efficace VAB |
|
0x03E8 |
1001 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
E |
Tension phase à phase efficace VBC |
|
0x03E9 |
1002 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
E |
Tension phase à phase efficace VCA |
|
0x03EA |
1003 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
E |
Tension phase à neutre efficace VAN (1) |
|
0x03EB |
1004 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
E |
Tension phase à neutre efficace VBN (1) |
|
0x03EC |
1005 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
E |
Tension phase à neutre efficace VCN (1) |
|
0x03ED |
1006 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
E |
Moyenne arithmétique de VAB, VBC et VCA : (VAB + VBC + VCA) / 3 = Vavg L-L |
|
0x03EE |
1007 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
E |
Moyenne arithmétique de VAN, VBN et VCN : (VAN + VBN + VCN) / 3 = Vmoy L-N (1) |
|
0x0478 |
1145 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
E |
Vmax : valeurs maximum de VAB, VBC et VCA (2) |
|
0x0479 |
1146 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0–850 |
E |
Vmin : valeurs minimum de VAB, VBC et VCA (2) |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et inaccessible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum. |
||||||||
Déséquilibre des tensions
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03EF |
1008 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Déséquilibre de la tension phase à phase VAB par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase |
|
0x03F0 |
1009 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Déséquilibre de la tension phase à phase VBC par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase |
|
0x03F1 |
1010 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Déséquilibre de la tension phase à phase VCA par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase |
|
0x03F2 |
1011 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Déséquilibre de la tension phase-neutre VAN par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1) |
|
0x03F3 |
1012 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Déséquilibre de la tension phase-neutre VBN par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1) |
|
03x0F4 |
1013 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Déséquilibre de la tension phase-neutre VCN par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1) |
|
0x03F5 |
1014 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Valeur maximum du déséquilibre des tensions phase à phase des registres 1008, 1009 et 1010 (2) |
|
03x0F6 |
1015 |
R |
10 |
% |
INT16U |
-1000–+1000 |
E |
Valeur maximum du déséquilibre des tensions phase-neutre des registres 1011, 1012 et 1013 (1)(2) |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum. |
||||||||
Courant
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03x0F7 |
1016 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
A/E |
Courant efficace sur la phase A : IA |
|
0x03F8 |
1017 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
A/E |
Courant efficace sur la phase B : IB |
|
0x03F9 |
1018 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
A/E |
Courant efficace sur la phase C : IC |
|
0x03FA |
1019 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
A/E |
Courant efficace sur le neutre : IN (1) |
|
0x03FB |
1020 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
A/E |
Valeur maximum de IA, IB, IC et IN (2) |
|
0x03FC |
1021 |
R |
1 |
%Ig |
INT16U |
0–20xIn |
A/E |
Courant de défaut de terre |
|
0x03FD |
1022 |
R |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x0401 |
1026 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
A/E |
Valeurs minimum de IA, IB et IC (2) |
|
0x0402 |
1027 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
A/E |
Déséquilibre du courant IA, IB et IC : (IA + IB + IC) / 3 = Iavg |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum. |
||||||||
Déséquilibre des courants
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0403 |
1028 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
Déséquilibre du courant IA par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase |
|
0x0404 |
1029 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
Déséquilibre du courant IB par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase |
|
0x0405 |
1030 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
Déséquilibre du courant IC par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase |
|
0x0406 |
1031 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
Déséquilibre du courant IN par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase (1) |
|
0x0407 |
1032 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
Valeur maximum du déséquilibre des courants des registres 1028, 1029 et 1030 (2) |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système. (2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum Réinitialiser minimum/maximum. |
||||||||
Puissance active
Le signe de la puissance active dépend de la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0409 |
1034 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Puissance active sur la phase A : PA (1) |
|
0x040A |
1035 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Puissance active sur la phase B : PB (1) |
|
0x040B |
1036 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Puissance active sur la phase C : PC (1) |
|
0x040C |
1037 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Puissance active totale : Ptot |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
||||||||
Puissance réactive
Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x040D |
1038 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Puissance réactive sur la phase A : QA (1) |
|
0x040E |
1039 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Puissance réactive sur la phase B : QB (1) |
|
040x0F |
1040 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Puissance réactive sur la phase C : QC (1) |
|
0x0410 |
1041 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-30000–+30000 |
E |
Puissance réactive totale : Qtot |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
||||||||
Puissance apparente
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0411 |
1042 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–10000 |
E |
Puissance apparente sur la phase A : SA (1) |
|
0x0412 |
1043 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–10000 |
E |
Puissance apparente sur la phase B : SB (1) |
|
0x0413 |
1044 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–10000 |
E |
Puissance apparente sur la phase C : SC (1) |
|
0x0414 |
1045 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
0–30000 |
E |
Puissance apparente totale : Stot |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
||||||||
Facteur de puissance
Le signe du facteur de puissance dépend de la configuration du registre 3318 Signe du facteur de puissance.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0415 |
1046 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Facteur de puissance sur la phase A : PFA (1) |
|
0x0416 |
1047 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Facteur de puissance sur la phase B : PFB (1) |
|
0x0417 |
1048 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Facteur de puissance sur la phase C : PFC (1) |
|
0x0418 |
1049 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Facteur de puissance total : PF |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
||||||||
Facteur de puissance fondamentale (cosϕ)
Le signe du facteur de puissance fondamentale (cosϕ) dépend de la configuration du registre 3318 Signe du facteur de puissance.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0419 |
1050 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Facteur de puissance fondamentale sur la phase A : cosϕ A (1) |
|
0x041A |
1051 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Facteur de puissance fondamentale sur la phase B : cosϕ B (1) |
|
0x041B |
1052 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Facteur de puissance fondamentale sur la phase C : cosϕ C (1) |
|
0x041C |
1053 |
R |
100 |
– |
INT16 |
-100–+100 |
E |
Facteur de puissance fondamentale total : cosφ |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
||||||||
Fréquence
Lorsque le déclencheur MicroLogic ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 32768 (0x8000).
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x041D |
1054 |
R |
10 |
Hz |
INT16U |
150–4400 |
E |
Fréquence du système : F |
Puissance réactive fondamentale
Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0437 |
1080 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Puissance réactive fondamentale sur la phase A : QA fond (1) |
|
0x0438 |
1081 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Puissance réactive fondamentale sur la phase B : QB fond (1) |
|
0x0439 |
1082 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Puissance réactive fondamentale sur la phase C : QC fond (1) |
|
0x043A |
1083 |
R |
10 |
kVAR |
INT16 |
-10000–+10000 |
E |
Puissance réactive fondamentale totale : Qtot fond |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
||||||||
Puissance de distorsion
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
043x0F |
1088 |
R |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
E |
Puissance de distorsion sur la phase A : DA (1) |
|
0x0440 |
1089 |
R |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
E |
Puissance de distorsion sur la phase B : DB (1) |
|
0x0441 |
1090 |
R |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
E |
Puissance de distorsion sur la phase C : DC (1) |
|
0x0442 |
1091 |
R |
10 |
kVAR |
INT16U |
0–10000 |
E |
Puissance de distorsion totale : Dtot |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
||||||||
Distorsion harmonique totale (THD)
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0443 |
1092 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
E |
Distorsion harmonique totale (THD) de VAB par rapport à la fondamentale |
|
0x0444 |
1093 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
E |
Distorsion harmonique totale (THD) de VBC par rapport à la fondamentale |
|
0x0445 |
1094 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
E |
Distorsion harmonique totale (THD) de VCA par rapport à la fondamentale |
|
0x0446 |
1095 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
E |
Distorsion harmonique totale de VAN par rapport à la fondamentale (1) |
|
0x0447 |
1096 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
E |
Distorsion harmonique totale de VBN par rapport à la fondamentale (1) |
|
0x0448 |
1097 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
E |
Distorsion harmonique totale de VCN par rapport à la fondamentale (1) |
|
0x0449 |
1098 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
E |
Distorsion harmonique totale (THD) de IA par rapport à la fondamentale |
|
0x044A |
1099 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
E |
Distorsion harmonique totale (THD) de IB par rapport à la fondamentale |
|
0x044B |
1100 |
R |
10 |
% |
INT16U |
0–32766 |
E |
Distorsion harmonique totale (THD) de IC par rapport à la fondamentale |
|
(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système. |
||||||||
Image thermique du moteur
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0477 |
1144 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0–32766 |
E |
Image Ith |