8536IB1905RU-03

Циклические данные PROFINET

Когда осуществляется импорт файла общего описания станции (GSD) или файла языка разметки общего описания станции (GSDML) в вашу среду программирования, и каждый аватар вставляется в соответствующий слот, отображается информация с байтами ввода и вывода. Следующие таблицы определяют входные и выходные данные для каждого аватара и определяют значение каждого байта.

Примечание:
  • Ячейки или байты, выделенные серым цветом в таблицах, применимы только к версиям встроенного программного обеспечения, в которых аватары загрузки Двигатель, одно направление вращения и Двигатель, два направления вращения и т. д. имеют режимы локального управления и входы ПП.

  • Для версий встроенного программного обеспечения, в которых аватары не имеют локальных режимов управления и входов ПП, игнорируйте ячейки, выделенные серым цветом.

  • Если вы сомневаетесь, то среда программирования укажет количество байт, ожидаемых для каждого аватара.

  • Если ваш аватар ожидает 6 байтов, но в таблицах ниже показано 17 байтов, игнорируйте байты 7-17, поскольку они применимы только к следующей версии прошивки.

  • Устройства (слоты 101 и выше) не допускают циклические данные и не имеют наборов данных. Доступ к их данным возможен только через Ациклические данные.

  • При обмене данными по PROFIBUS 16 единиц – это максимальный размер, который вы можете определить в блоке данных конфигурации. Для больших наборов данных необходимо использовать выравнивание слов. Только для PROFIBUS байт заполнения должен быть добавлен к любым наборам данных с нечетным числом байтов.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.