8536IB1905TR-05

PROFINET Döngüsel Veri

General Station Description (GSD) ya da General Station Description Markup Language (GSDML) dosyasını programlama ortamınıza içeri aktarırken ve her avatarı ilgili slotlara yerleştirirken bilgiler giriş ve çıkış baytlarıyla gösterilir. Aşağıdaki tablolarda, her avatar için giriş ve çıkış verileri ve her baytın anlamları tanımlanmaktadır.

NOT:
  • Tablolarda gri ile vurgulanan hücreler ya da baytlar yalnızca Yük Avatarları Tek Yönlü Motor, İki Yönlü Motor vb.’nin yerel kontrol modları bulunduğu ve PV girişlerinin etkin olduğu firmware sürümleri için geçerlidir.

  • Avatarların yerel kontrol modlarının ve PV girişlerinin bulunmadığı firmware sürümlerinde gri ile vurgulanan hücreleri dikkate almayın.

  • Emin değilseniz programlama aracı her avatar için kaç baytın beklendiğini gösterecektir.

  • Avatarınız 6 bayt bekliyorsa ancak aşağıdaki tablolarda 17 bayt gösteriliyorsa, 7-17 baytlarını, yalnızca ilerde çıkacak bir firmware sürümünde geçerli olacak olmaları nedeniyle dikkate almayın.

  • Aygıtlar (slot 101 ve üstü), döngüsel verilere izin vermez ve veri seti içermez. Verileri, yalnızca Döngüsel olmayan veriler üzerinden erişilebilir.

  • PROFIBUS iletişiminde, Konfigürasyon Veri Ünitesinde en fazla 16 ünite tanımlayabilirsiniz. Daha büyük veri setleri için sözcük hizalamasının kullanılması gerekmektedir. Yalnızca PROFIBUS için bayt sayısının tek sayı olduğu veri setlerine bir doldurma baytı eklenmelidir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?