8536IB1905KO-05

프로피넷 순환 데이터

GSD(General Station Description) 또는 GSDML(General Station Description Markup Language) 파일을 프로그래밍 환경에 가져오고 각 아바타를 적절한 슬롯에 삽입하면 입력 및 출력 바이트와 함께 정보가 표시됩니다. 다음 표에서는 각 아바타에 대한 입력 및 출력 데이터를 정의하고 각 바이트의 의미를 정의합니다.

주의:
  • 테이블에서 회색으로 강조 표시된 셀 또는 바이트는 부하 아바타 전동기 1방향, 전동기 2방향 등이 로컬 제어 모드와 PV 입력이 활성화된 펌웨어 버전에만 적용됩니다.

  • 아바타가 로컬 제어 모드와 PV 입력 기능이 없는 펌웨어 버전의 경우 회색으로 강조 표시된 셀을 무시합니다.

  • 확실하지 않다면 프로그래밍 도구에서 각 아바타에 필요한 바이트 수를 지정합니다.

  • 아바타에는 6바이트가 필요하지만 아래 표 17바이트가 표시되면 7-17바이트는 향후 펌웨어 버전에만 적용되므로 무시합니다.

  • 장치(슬롯 101 이상)는 순환 데이터를 허용하지 않으며 데이터 세트가 없습니다. 비순환 데이터만을 통해 데이터에 액세스할 수 있습니다.

  • 프로피버스 통신에서 16 단위는 구성 데이터 장치에서 정의할 수 있는 최대 크기입니다. 더 큰 데이터 집합의 경우 단어 정렬을 사용해야 합니다. 프로피버스의 경우에만 홀수 바이트 수를 가진 데이터 세트에 패딩 바이트를 추가해야 합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.