功能块库
TIA Portal 的 TeSys™ Island IEC 61131-3 功能块库通过 Siemens SIMATIC PLC 的总线系统接口为 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 提供了与TeSys™ island 交互的功能块。若要访问数据,根据阀岛提供数据的方式,可同时使用循环和非循环通讯。功能块本身只作为代理在 PLC 程序和 TeSys™ Island 之间转发信息,而不进行更改。Avatar 的控制逻辑的实施完全驻留在阀岛本身内部。
以下各节概述了使用 TIA Portal 中的功能块所需的条件、这些功能块使用的数据类型、存在哪些功能块类型以及如何从 PLC 程序中访问 TeSys™ island 数据。
通常,PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 的功能块接口和功能完全相同。由于 PROFIBUS DP 的内部机制的不同,各功能块的实施也稍有不同。