DOCA0272ES-00

Biblioteca de bloques funcionales

La biblioteca de bloques funcionales IEC 61131-3 de TeSys™ island para el TIA Portal ofrece bloques funcionales que interactúan con TeSys™ island a través de la interfaz de sistema bus de los PLC Siemens SIMATIC para PROFINET IO y PROFIBUS DP. Para el acceso a los datos se emplea comunicación tanto cíclica como acíclica, dependiendo de la forma en la que la isla proporcione los datos. Los bloques funcionales en sí solo actúan a modo de proxy que reenvía información entre el programa PLC y TeSys™ island sin cambiarla. La implementación de la lógica de control para los Avatares reside íntegramente dentro de la propia isla.

En las siguientes secciones se ofrece una descripción general de lo que es necesario para utilizar los bloques funcionales en el TIA Portal, qué tipos de datos utilizan los bloques funcionales, qué tipos de bloques funcionales existen y cómo se accede a los datos de TeSys™ island desde el programa PLC.

En general, la interfaz de bloques funcionales y las funciones para PROFINET IO y PROFIBUS DP son iguales. La implementación de los bloques funcionales varía ligeramente debido a las diferencias en la mecánica interior de PROFIBUS DP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?