DOCA0272KO-00

기능 블록 라이브러리

TIA Portal용 TeSys™ 아일랜드 IEC 61131-3 기능 블록 라이브러리는 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP용 Siemens SIMATIC PLC의 버스 시스템 인터페이스를 통해 TeSys™ 아일랜드에서 상호 작용하는 기능 블록을 제공합니다. 데이터에 액세스하려면 아일랜드에서 데이터를 제공하는 방식에 따라 순환 및 비순환 통신이 모두 사용됩니다. 기능 블록 자체는 PLC 프로그램과 TeSys™ 아일랜드 간에 프록시 전달 정보로만 변경 없이 작동합니다. 아바타에 대한 제어 로직 구현은 전적으로 아일랜드 안에서 이뤄집니다.

다음 섹션에서는 TIA Portal에서 기능 블록을 사용하는 데 필요한 사항, 기능 블록에서 사용 중인 데이터 유형, 존재하는 기능 블록 유형 및 PLC 프로그램에서 TeSys™ 아일랜드의 데이터에 액세스하는 방법을 간략하게 설명합니다.

일반적으로 PROFINET IO와 PROFIBUS DP의 기능 블록 인터페이스와 기능은 동일합니다. 기능 블록의 구현은 PROFIBUS DP의 서로 다른 내부 역학에 따라 약간씩 다릅니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.