DOCA0272IT-00

Libreria blocco di funzione

La libreria blocco di funzione TeSys™ island IEC 61131-3 per TIA Portal fornisce i blocchi di funzione che interagiscono con TeSys™ island attraverso l'interfaccia dei sistemi bus dei PLC Siemens SIMATIC per PROFINET IO e PROFIBUS DP. Per accedere ai dati, si utilizza sia la comunicazione ciclica che aciclica, a seconda del modo in cui i dati vengono forniti dall'isola. Gli stessi blocchi di funzione fungono solo da informazioni di inoltro proxy tra il programma PLC e TeSys™ island senza modifiche. L'implementazione della logica di controllo per gli avatar risiede interamente nell'isola stessa.

Le sezioni seguenti forniscono una panoramica di cosa sia necessario per utilizzare i blocchi di funzione in TIA Portal, quali tipi di dati vengono utilizzati dai blocchi di funzione, quali tipi di blocchi di funzione esistono e come accedere ai dati di TeSys™ island dal programma PLC.

In generale, l'interfaccia blocco di funzione e la funzionalità sia per PROFINET IO che per PROFIBUS DP è identica. L'implementazione dei blocchi di funzione varia leggermente a causa delle diverse meccaniche interne di PROFIBUS DP.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.