DOCA0272KO-00

기능 블록

다음 섹션에서는 라이브러리의 각 기능 블록의 인터페이스, 기능 및 의도한 사용을 정의합니다. 기능 블록의 각 인터페이스 변수에 대한 이름, 데이터 형식 및 설명 외에도 다음 범주 중 하나가 지정됩니다.

범주들

범주

의미

기능 블록 제어

기능 블록의 실행을 제어하는 입력 변수(예: 트리거 비순환 통신).

기능 블록 상태

기능 블록 실행 상태에 대한 정보를 제공하는 출력 변수.

통신 매개변수

순환 또는 비순환 데이터 액세스를 매개 변수에 사용하는 입력 또는 입/출력 변수

순환 데이터

TeSys™ 아일랜드에서 순환 통신을 통해 전송되는 데이터의 일부인 입력 또는 출력 변수

비순환 데이터

TeSys™ 아일랜드에서 비순환 통신을 통해 전송되는 데이터의 일부인 입력 또는 출력 변수

또한 섹션에서는 각 기능 블록에서 사용되는 ConsTeSysisland(데이터 블록 ConstTeSysIsland 참조)의 값(예: 일반적인 오류 및 상태 코드)을 문서화합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.