DOCA0272ZH-00

功能块

以下各节定义了每个库功能块的接口、其功能及其预期用途。除了名称、数据类型以及描述之外,对于功能块的每个接口变量,还规定了以下类别之一:

类别

类别

含义

功能块控制

控制功能块执行的输入变量(例如,触发非循环通讯)。

功能块状态

提供有关功能块执行状态信息的输出变量。

通讯参数

用于确定循环或非循环数据访问参数的输入或输入/输出变量。

周期数据

作为通过往返 TeSys™ Island 的循环通讯传输的数据的一部分的输入或输出变量。

非周期数据

作为通过往返 TeSys™ Island 的非循环通讯传输的数据的一部分的输入或输出变量。

此外,这些部分记录了每个功能块使用 ConsTeSysisland 的哪些值(例如,哪些常见错误和状态代码)(请参阅数据块 ConstTeSysIsland)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?