DOCA0272ES-00

Bloques funcionales

En las siguientes secciones se definen las interfaces de cada uno de los bloques funcionales de la biblioteca, sus funciones y su uso concebido. Además de nombres, tipo de datos y una descripción, para cada variable de interfaz de los bloques funcionales se especifica una de las siguientes categorías:

Categorías

Categoría

Significado

Control de bloque funcional

Variable de entrada para controlar la ejecución del bloque funcional (por ejemplo, activar la comunicación acíclica).

Estado de bloque funcional

Variable de salida que ofrece información sobre el estado de la ejecución del bloque funcional.

Parámetro de comunicación

Variable de entrada o de E/S que sirve para parametrizar los datos de acceso cíclicos o acíclicos.

Datos cíclicos

Variable de entrada o salida que forma parte de los datos transferidos a través de la comunicación cíclica hasta o desde TeSys™ island.

Datos acíclicos

Variable de entrada o salida que forma parte de los datos transferidos a través de la comunicación acíclica hasta o desde TeSys™ island.

Además, las secciones documentan qué valores (es decir, qué códigos de error y estado comunes) procedentes de ConsTeSysisland (consulte la sección Bloque de datos ConstTeSysIsland) utiliza cada uno de los bloques funcionales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?