DOCA0272DE-00

SPS-Anforderungen

Für ihre ordnungsgemäße Funktion müssen für die Funktionsblöcke in der TeSys™ island-Funktionsblock-Bibliothek für das TIA Portal spezifische erweiterte Anweisungen auf der SPS verfügbar sein. Die erforderlichen Anweisungen und die Versionen dieser Anweisungen, für die die Bibliothek getestet wurde, lauten:

  • IO2MOD V1.1

  • DPRD_DAT V1.0

  • LOG2GEO V1.2

  • RDREC V1.0

  • WRREC V1.1

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments sind diese Anweisungen auf jeder Siemens SIMATIC S7-1200-SPS ab Firmwareversion V4.1 oder auf jeder SIMATIC S7-1500-SPS ab Firmwareversion V1.0 verfügbar.

Weitere Einzelheiten zu Verfügbarkeit und Gebrauch der vorstehend aufgeführten Anweisungen finden Sie im Siemens TIA Portal-Informationssystem und in anderen Dokumentationen des Herstellers von Siemens.

HINWEIS: Die Ressourcen für die azyklische Kommunikation über die Anweisungen RDREC und WRREC sind auf Siemens-SPS begrenzt. Daher steht bei allen Funktionsblöcken in der Bibliothek, die die azyklische Kommunikation verwenden, ein Sperreingang zur Verfügung, mit dem die azyklische Kommunikation bei Bedarf gehemmt werden kann. Für weitere Informationen hierzu siehe Azyklische Daten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?