DOCA0272ES-00

Requisitos del PLC

Para funcionar, los bloques funcionales de la biblioteca de bloques funcionales de TeSys™ island para el TIA Portal requieren que haya instrucciones ampliadas específicas en el PLC. Las instrucciones requeridas y las versiones de estas instrucciones para las que se ha probado la biblioteca son las siguientes:

  • IO2MOD V1.1

  • DPRD_DAT V1.0

  • LOG2GEO V1.2

  • RDREC V1.0

  • WRREC V1.1

En el momento de la redacción de este documento, estas instrucciones están todas disponibles en cualquier PLC Siemens SIMATIC S7-1200 con versión de firmware V4.1 o posterior, y en cualquier PLC SIMATIC S7-1500 con versión de firmware V1.0 o posterior.

Para obtener más información sobre la disponibilidad y el uso de las instrucciones indicadas arriba, consulte el Sistema de información del Siemens TIA Portal y la Documentación de terceros de Siemens.

NOTA: Los recursos para la comunicación acíclica a través de las instrucciones RDREC y WRREC son limitados en los PLC de Siemens. En consecuencia, todos los bloques funcionales de la biblioteca que emplean comunicación acíclica proporcionan una entrada de enclavamiento para la inhibición de la comunicación acíclica, en caso de que sea necesario. Consulte la sección Datos acíclicos para obtener más información.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?