DOCA0272IT-00

Requisiti PLC

Per poter lavorare, i blocchi di funzione nella libreria blocco di funzione TeSys™ island per TIA Portal necessita di istruzioni estese specifiche per poter essere disponibili sul PLC. Le istruzioni necessarie e le versioni di queste istruzioni per le quali la libreria è stata testata sono le seguenti:

  • IO2MOD V1.1

  • DPRD_DAT V1.0

  • LOG2GEO V1.2

  • RDREC V1.0

  • WRREC V1.1

Al momento della redazione del presente documento, queste istruzioni sono tutte disponibili su tutti i PLC Siemens SIMATIC S7-1200 con versione del firmware V4.1 e superiore, o PLC SIMATIC S7-1500 con versione del firmware V1.0 e superiore.

Per ulteriori dettagli sulla disponibilità e l'uso delle istruzioni sopra elencate, consultare la documentazione sul sistema di informazioni di Siemens TIA Portal e la documentazione di terzi di Siemens.

NOTA: Le risorse per la comunicazione aciclica attraverso le istruzioni RDREC e WRREC sono limitate ai PLC Siemens. Pertanto, tutti i blocchi di funzione nella libreria che utilizzano la comunicazione aciclica forniscono un ingresso di interblocco per inibire la comunicazione aciclica, qualora sia necessario. Vedere Dati aciclici per ulteriori informazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.