DOCA0272KO-00

PLC 요구 사항

작동하려면 TIA Portal용 TeSys™ 아일랜드 기능 블록 라이브러리의 기능 블록에는 PLC에서 특정 확장 지침을 사용할 수 있어야 합니다. 필요한 지침과 라이브러리를 테스트한 이러한 지침의 버전은 다음과 같습니다.

  • IO2MOD V1.1

  • DPRD_DAT V1.0

  • LOG2GEO V1.2

  • RDREC V1.0

  • WRREC V1.1

이 문서를 작성할 때 이러한 지침은 펌웨어 버전 V4.1 이상의 Siemens SIMATIC S7-1200 PLC 또는 펌웨어 버전 V1.0 이상의 SIMATIC S7-1500 PLC에서 모두 제공됩니다.

위에 나열된 지침의 가용성 및 사용에 대한 자세한 내용은 Siemens TIA Portal 정보 시스템 및 Siemens의 기타 타사 문서를 참조하십시오.

주의: 지침 RDREC 및 WRREC을 통한 비순환 통신용 리소스는 Siemens PLC에서 제한됩니다. 따라서 비순환 통신을 사용하는 라이브러리의 모든 기능 블록은 필요할 경우 비순환 통신을 금지하기 위한 인터로킹 입력을 제공합니다. 자세한 내용은 비순환 데이터을 참조하십시오.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.