DOCA0272ES-00

UDT_SystemEnergy1

El UDT SystemEnergy1 sirve para transferir los datos acíclicos de energía de tensión del Avatar del sistema. Las interfaces de los bloques funcionales PN_SystemEnergy y DP_SystemEnergy contienen este UDT como parámetro.

Elementos

Elemento

Tipo datos

Descripción

VrmsAverg

UINT

Tensión Vrms media en las tres fases. (Unidad: V)

VrmsMaxAvg

UINT

Este registro indica la tensión máxima que el Avatar ha medido durante su vida útil. (Unidad: V)

VtimeMaxAvg

DTL

Marca de tiempo de la media máxima.

VrmsPhase1

UINT

Tensión Vrms media entre la L1 y el neutro. (Unidad: V)

VrmsPhase2

UINT

Tensión Vrms media entre la L2 y el neutro. (Unidad: V)

VrmsPhase3

UINT

Tensión Vrms media entre la L3 y el neutro. (Unidad: V)

VrmsL1L2

UINT

Tensión Vrms media entre la L1 y la L2. (Unidad: V)

VrmsL2L3

UINT

Tensión Vrms media entre la L2 y la L3. (Unidad: V)

VrmsL3L1

UINT

Tensión Vrms media entre la L3 y la L1. (Unidad: V)

VUnbalPerc

USINT

Tensión de desequilibrio en porcentaje (%).

VUnbalMax

USINT

Tensión de desequilibrio máxima en porcentaje (%).

VtimeUnbalMax

DTL

Fecha y hora de la tensión de desequilibrio máxima.

PhaseSequ

Byte

Secuencia de fase (ABC o ACB)

Frecuencia

USINT

Frecuencia de tensión de la alimentación principal (frecuencia de línea medida en la fase 1). (Unidad: Hz)

VDipRecordReg1

STRUCT

Registro de caídas de tensión, registro 1. Consulte la sección Struct VDipRecordRegX.

VDipRecordReg2

STRUCT

Registro de caídas de tensión, registro 2. Consulte la sección Struct VDipRecordRegX.

VDipRecordReg3

STRUCT

Registro de caídas de tensión, registro 3. Consulte la sección Struct VDipRecordRegX.

VDipRecordReg4

STRUCT

Registro de caídas de tensión, registro 4. Consulte la sección Struct VDipRecordRegX.

VDipRecordReg5

STRUCT

Registro de caídas de tensión, registro 5. Consulte la sección Struct VDipRecordRegX.

VDipCnt

UINT

Valor del contador de caídas de tensión.

Struct VDipRecordRegX

Elemento

Tipo datos

Descripción

uiMagnitude

UINT

Magnitud del registro de tensión.

dtlStartDate

DTL

Marca de tiempo de inicio del registro de tensión.

dtlStopDate

DTL

Marca de tiempo de parada del registro de tensión.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?