DOCA0272IT-00

UDT_SystemEnergy1

L'UDT SystemEnergy1 è utilizzato per trasferire i dati di tensione ed energia aciclici dell'avatar di sistema. Le interfacce dei blocchi di funzione PN_SystemEnergy e DP_SystemEnergy contengono questo UDT come parametro.

Elementi

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

VrmsAverg

UINT

Tensione Vrms media su tre fasi (Unità: V)

VrmsMaxAvg

UINT

Questo registro indica la tensione massima che l'avatar ha misurato durante la sua durata di vita. (Unità: V)

VtimeMaxAvg

DTL

Timestamp della media max.

VrmsPhase1

UINT

Tensione Vrms media tra L1 e neutro. (Unità: V)

VrmsPhase2

UINT

Tensione Vrms media tra L2 e neutro. (Unità: V)

VrmsPhase3

UINT

Tensione Vrms media tra L3 e neutro. (Unità: V)

VrmsL1L2

UINT

Tensione Vrms media tra L1 e L2. (Unità: V)

VrmsL2L3

UINT

Tensione Vrms media tra L2 e L3. (Unità: V)

VrmsL3L1

UINT

Tensione Vrms media tra L3 e L1. (Unità: V)

VUnbalPerc

USINT

Tensione sbilanciamento in percentuale (%).

VUnbalMax

USINT

Tensione sbilanciamento massima in percentuale (%).

VtimeUnbalMax

DTL

Data e ora tensione sbilanciamento massima.

PhaseSequ

Byte

Sequenza di fase (ABC o ACB)

Frequency

USINT

Frequenza di tensione alimentazione principale (frequenza di linea come misurata in fase 1) (Unità: Hz)

VDipRecordReg1

STRUCT

Registro record riduzione tensione 1. Vedere Struct VDipRecordRegX.

VDipRecordReg2

STRUCT

Registro record riduzione tensione 2. Vedere Struct VDipRecordRegX.

VDipRecordReg3

STRUCT

Registro record riduzione tensione 3. Vedere Struct VDipRecordRegX.

VDipRecordReg4

STRUCT

Registro record riduzione tensione 4. Vedere Struct VDipRecordRegX.

VDipRecordReg5

STRUCT

Registro record riduzione tensione 5. Vedere Struct VDipRecordRegX.

VDipCnt

UINT

Valore contatore riduzione tensione

Struct VDipRecordRegX

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

uiMagnitude

UINT

Ampiezza del registro tensione.

dtlStartDate

DTL

Avvia timestamp del registro tensione.

dtlStopDate

DTL

Arresta timestamp del registro tensione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.