UDT_SystemEnergy1
SystemEnergy1 UDT 用于传输系统 avatar 的非循环电压电能数据。PN_SystemEnergy 接口和 DP_SystemEnergy 功能块含有此 UDT 作为参数。
元素
元素 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
VrmsAverg |
UINT |
三相上的平均 Vrms 电压。(单位:V) |
VrmsMaxAvg |
UINT |
此寄存器指示 avatar 在其寿命期间测量到的最大电压。(单位:V) |
VtimeMaxAvg |
DTL |
最大平均值的时间戳。 |
VrmsPhase1 |
UINT |
L1 和中性线之间的平均 Vrms 电压。(单位:V) |
VrmsPhase2 |
UINT |
L2 和中性线之间的平均 Vrms 电压。(单位:V) |
VrmsPhase3 |
UINT |
L3 和中性线之间的平均 Vrms 电压。(单位:V) |
VrmsL1L2 |
UINT |
L1 和 L2 之间的平均 Vrms 电压。(单位:V) |
VrmsL2L3 |
UINT |
L2 和 L3 之间的平均 Vrms 电压。(单位:V) |
VrmsL3L1 |
UINT |
L3 和 L1 之间的平均 Vrms 电压。(单位:V) |
VUnbalPerc |
USINT |
不平衡电压百分比 (%)。 |
VUnbalMax |
USINT |
最大不平衡电压百分比 (%)。 |
VtimeUnbalMax |
DTL |
最大不平衡电压的日期和时间。 |
PhaseSequ |
字节 |
相序(ABC 或 ACB) |
频率 |
USINT |
主电源电压频率(在相 1 测量的线路频率)。(单位:Hz) |
VDipRecordReg1 |
STRUCT |
电压骤降记录寄存器 1。请参阅 结构 VDipRecordRegX。 |
VDipRecordReg2 |
STRUCT |
电压骤降记录寄存器 2。请参阅 结构 VDipRecordRegX。 |
VDipRecordReg3 |
STRUCT |
电压骤降记录寄存器 3。请参阅 结构 VDipRecordRegX。 |
VDipRecordReg4 |
STRUCT |
电压骤降记录寄存器 4。请参阅 结构 VDipRecordRegX。 |
VDipRecordReg5 |
STRUCT |
电压骤降记录寄存器 5。请参阅 结构 VDipRecordRegX。 |
VDipCnt |
UINT |
电压骤降计数器值。 |
结构 VDipRecordRegX
元素 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
uiMagnitude |
UINT |
电压幅值寄存器 |
dtlStartDate |
DTL |
电压寄存器的开始时间戳。 |
dtlStopDate |
DTL |
电压寄存器的停止时间戳。 |