DOCA0272IT-00

Aggiornamento di una configurazione di TeSys™ island esistente in TIA Portal

Per aggiornare una configurazione di TeSys™ island esistente con nuovi avatar o posizioni di avatar modificate in TIA Portal, importare un file AML aggiornato in TIA Portal e riconfigurarlo. Invece di esportare un nuovo file AML direttamente da SoMove™, è possibile utilizzare una funzione di unione di file AML per conservare dati come ad esempio indirizzi I e Q già configurati in Siemens® TIA Portal.

Questo processo potrebbe invertire alcune configurazioni già effettuate in TIA Portal dopo l'importazione. Si consiglia di riconfermare tutti i parametri configurati per tale isola in TIA Portal dopo la reimportazione.

NOTA: Non tutte le modifiche alle configurazioni apportate nel software SoMove™ richiedono un aggiornamento del progetto TIA Portal. Il motivo principale di un aggiornamento riguarda l'influenza delle modifiche ai parametri sul PLC (ovvero gli indirizzi bus) o sulla topologia delle modifiche di TeSys island (ad esempio avatar o dispositivi nuovi o modificati).

Per aggiornare la configurazione di TeSys island in Siemens TIA Portal, procedere come segue:

  1. Aprire il progetto in Siemens TIA Portal contenente la TeSys™ island in cui la configurazione è stata aggiornata nel software SoMove™.

  2. Individuare la TeSys island nella struttura ad albero del progetto e selezionarla con il tasto destro del mouse. Nel menu di scelta rapida, selezionare Esporta dati CAx...

    Esporta dati CAx

  3. Assegnare al file un nome e una posizione in cui archiviare il file, quindi fare clic su Salva. Siemens TIA Portal esporta la configurazione corrente della TeSys™ island selezionata in tale file.

  4. Passare al software SoMove™ e aprire il progetto SoMove contenente la configurazione aggiornata di TeSys island.

  5. Selezionare Esporta → Formato file AML nel menu del dispositivo.

  6. Selezionare l'opzione Unisci questa configurazione con l'AML esistente, quindi Esporta.

    Unione dei file AML

  7. Selezionare il file esportato da TIA Portal, quindi fare clic su Apri. Il software SoMove™ scansiona il file AML e individua il dispositivo nel file AML oggetto della modifica in corso.

  8. Selezionare il dispositivo appropriato, quindi fare clic su Aggiorna. Il software SoMove™ integra le modifiche nel file AML selezionato, quindi salva il file.

  9. In Siemens TIA Portal, selezionare Importa dati CAx...

    Importa dati CAx

  10. Fare doppio clic sul file AML aggiornato e aprirlo.

  11. Se è in corso l'importazione dei file AML in un progetto con dispositivi esistenti, TIA Portal visualizza un messaggio di conflitto (come il seguente) prima di importare i dispositivi.

    Durante l'aggiornamento della configurazione di TeSys™ island, è possibile sostituire i dispositivi nel progetto SoMove™ direttamente, a patto di esportare una sola TeSys™ island (per ulteriori informazioni, vedere le note seguenti). Si consiglia di importare il dispositivo modificato in una cartella separata di TIA Portal e controllare le informazioni per il dispositivo aggiornato prima di importarlo nel progetto. Dopo aver controllato l'aggiornamento, fare clic su OK. Siemens TIA Portal procede all'importazione della configurazione aggiornata nel progetto.

    Conflitto di importazione CAx

NOTA:
  • Siemens TIA Portal consente anche di esportare la configurazione hardware completa del progetto TIA Portal, compresi tutti i dispositivi (Strumenti → Esporta dati CAx...). Tuttavia, a causa delle limitazioni della funzione di importazione AML di TIA Portal, la reimportazione di un file contenente anche un PLC e la sostituzione diretta di tutti i dispositivi determina la perdita del programma PLC.

    Se si sceglie di utilizzare la funzione Esporta tutti per esportare il progetto, prestare attenzione durante la reintegrazione del file AML in TIA Portal. Si consiglia di importare le versioni aggiornate insieme ai dispositivi esistenti, quindi selezionare manualmente i dispositivi da conservare. Al termine dell'operazione, conservare tutti i dispositivi necessari per la configurazione di TeSys™ island e importare le modifiche.

  • Il software SoMove™ conserva il maggior numero di informazioni possibile sul TeSys™ island aggiornato presenti nel AML di TIA Portal. Tuttavia, il contenuto del progetto SoMove™ ha maggiore precedenza rispetto alle modifiche in TIA Portal.

    Ad esempio, i nomi di elementi come avatar, impostazioni dell'indirizzo bus e topologia dell'isola. Si consiglia di conservare questi elementi in SoMove e aggiornare di conseguenza TIA Portal. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida online DTM di TeSys™ island, numero documento 8536IB1907

  • Se il nome PROFINET generato automaticamente in Siemens® TIA Portal viene ignorato in modo da renderlo corrispondente al nome PROFINET di TeSys™ island, come descritto in Configurazione di TeSys™ island come dispositivo bus, TIA Portal non riporterà questa azione nel file AML esportato. Verificare che il nome corrisponda al nome PROFINET di TeSys™ dopo aver reimportato il file AML aggiornato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?