DOCA0272ZH-00

在 TIA Portal(TIA 门户)中更新现有 TeSys™ island 配置

如果有必要在 TIA Portal 中利用新的 avatar 或更改后的 avatar 位置更新现有 TeSys™ island 配置,您必须将更新后的 AML 文件导入到 TIA Portal 中并重新配置。与其从 SoMove™ 中直接导出新的 AML 文件,您还不如使用 AML 文件合并功能,从而可以保留诸如 I 和 Q 地址等在 Siemens® TIA Portal 中已设置的数据。

此过程在导入后可能会将在 TIA Portal 中已设置好的一些配置复原。因此,建议您在重新导入后确认在 TIA Portal 中已为该阀岛配置的全部参数。

注: 并非 SoMove™ 软件中的全部配置更改都需要更新 TIA Portal 项目。需要更新的主要原因是被更改的参数同时影响了 PLC(即总线地址),或 TeSys island 的拓扑也更改了(比如,新的或更改了的 avatar 或设备)。

若要在 Siemens TIA Portal 中更新 TeSys Island 配置,请执行以下步骤:

  1. 打开含有在 SoMove™ 软件中被更新了配置的 TeSys™ island 的 Siemens TIA Portal 中的项目。

  2. 在“项目”树中找到 TeSys island 并右键单击。从上下文菜单中,选择导出 CAx 数据…

    导出 CAx 数据

  3. 给该文件命名并确定存储文件的位置,然后单击保存。Siemens TIA Portal 则将选定 TeSys™ island 的当前配置导出至该文件。

  4. 切换至 SoMove™ 软件并打开含有更新后的 TeSys island 配置的 SoMove 项目。

  5. 从“设备”菜单中选择导出 → AML File Format

  6. 选择 Merge this configuration into existing AML(将此配置合并到现有 AML 文件)选项,然后单击导出

    合并 AML 文件

  7. 选择您从 TIA Portal 导出的文件,然后单击打开。SoMove™ 扫描 AML 文件并识别在 AML 文件中正在被修改的设备。

  8. 选择适当设备并单击更新。SoMove™ 软件将更改集成至选定的 AML 文件中,然后保存该文件。

  9. 在 Siemens TIA Portal 中,选择导入 CAx 数据...

    导入 CAx 数据

  10. 双击更新后的 AML 文件并打开。

  11. 如果您在具备现有设备的项目中导入 AML 文件,在导入设备之前,TIA Portal 会发出冲突消息(如下所示的消息)。

    在更新 TeSys™ island 配置时,只要已导出了一个 TeSys™ island,您即可在 SoMove™ 项目中直接更换设备(参见下文注释,了解更多信息)。但是建议您将更改的设备导入至 TIA Portal 中的单独文件夹,并验证更新后的设备信息,然后再将其导入至项目中。在验证了更新之后,单击确定。Siemens TIA Portal 则开始将更新后的配置导入到项目中。

    CAx 导入冲突

注:
  • Siemens TIA Portal 还提供了导出包括所有设备在内的 TIA Portal 项目完整硬件配置的选项(工具 → 导出 CAx 数据...)。但是,由于 TIA Portal AML 导入功能的限制,重新导入也含有 PLC 的文件并直接更换全部设备将造成 PLC 程序丢失。

    如果您选择使用导出全部功能来导出项目,在将 AML 文件重新集成到 TIA Portal 时需小心。建议您与现有设备一起导入更新后的版本,然后手动选择您要保留的设备。在您完成后,请保留 TeSys™ island 配置所需的全部设备并导入更改。

  • SoMove™ 软件将尽可能保留 TIA Portal AML 文件中有关更新后的 TeSys™ island 的信息。但是,SoMove™ 项目中的内容将优先于 TIA Portal 中的更改。

    例如,各种元素的名称,比如 avatar、总线地址设置以及阀岛拓扑等。建议您在 SoMove 中保留这些元素并相应更新 TIA Portal。有关更多信息,请参阅 TeSys™ island DTM 在线帮助指南,文件号 8536IB1907

  • 如果您已覆盖了在 Siemens® TIA Portal 中自动生成的 PROFINET 名称,以便与将 TeSys™ Island 作为总线设备配置中所述的 TeSys™ island 的 PROFINET 名称匹配,则 TIA Portal 不会在导出的 AML 文件中反映此信息。您必须确保重新导入更新后的 AML 文件之后的名称与 TeSys™ island 的 PROFINET 名称匹配。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.