DOCA0272KO-00

TIA Portal에서 기존 TeSys™ 아일랜드 구성 업데이트

TIA Portal에서 새 아바타 또는 변경된 아바타 위치로 기존 TeSys™ 아일랜드 구성을 업데이트해야 하는 경우 업데이트된 AML 파일을 TIA 포털로 가져와 다시 구성해야 합니다. SoMove™에서 새 AML 파일을 직접 내보내는 대신 AML 파일 병합 기능을 사용하여 Siemens® TIA Portal에 이미 설정된 I 및 Q 주소와 같은 데이터를 보존할 수 있습니다.

이 프로세스는 가져오기 한 후 TIA Portal에서 이미 수행된 일부 구성을 되돌릴 수 있습니다. 따라서 다시 가져오기 한 후 TIA Portal에서 해당 아일랜드에 대해 구성된 모든 매개변수를 재확인하는 것이 좋습니다.

주의: SoMove™ 소프트웨어의 일부 구성 변경 사항에는 TIA Portal 프로젝트의 업데이트가 필요하지 않습니다. 업데이트가 필요한 주된 이유는 PLC(즉, 버스 주소)에 영향을 주는 매개 변수가 변경되거나 TeSys 아일랜드 토폴로지(예: 새로운 또는 변경된 아바타 또는 장치)가 변경되는 경우입니다.

Siemens TIA Portal에 TeSys 아일랜드 구성을 업데이트하려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. SoMove™ 소프트웨어에서 구성이 업데이트된 TeSys™ 아일랜드가 포함된 Siemens TIA Portal에서 프로젝트를 여십시오.

  2. 프로젝트 트리에서 TeSys 아일랜드를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 컨텍스트 메뉴에서 CAx 데이터 내보내기...를 클릭합니다.

    CAx 데이터 내보내기

  3. 파일에 파일 이름과 파일을 저장할 위치를 지정한 다음 저장을 클릭합니다. Siemens TIA Portal은 선택한 TeSys™ 아일랜드의 현재 구성을 해당 파일로 내보냅니다.

  4. SoMove™ 소프트웨어로 전환하고 업데이트된 TeSys 아일랜드 구성이 포함된 SoMove 프로젝트를 엽니다.

  5. 장치 메뉴에서 내보내기 → AML 파일 형식을 선택합니다.

  6. 이 구성을 기존 AML에 병합 옵션을 선택한 다음 내보내기를 클릭합니다.

    AML 파일 병합

  7. TIA Portal에서 내보낸 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다. SoMove™ 소프트웨어는 AML 파일을 스캔하고 수정 중인 AML 파일에서 장치를 식별합니다.

  8. 적절한 장치를 선택하고 업데이트를 클릭합니다. SoMove™ 소프트웨어는 변경 사항을 선택한 AML 파일에 통합한 다음 파일을 저장합니다.

  9. Siemens TIA Portal에서 CAx 데이터 가져오기를 선택합니다.

    CAx 데이터 가져오기

  10. 업데이트된 AML 파일을 두 번 클릭하고 엽니다.

  11. 기존 장치가 있는 프로젝트에서 AML 파일을 가져오는 경우 TIA Portal은 장치를 가져오기 전에 충돌 메시지(예: 아래 표시된 메시지 등)를 발행합니다.

    TeSys™ 아일랜드 구성을 업데이트할 때 하나의 TeSys™ 아일랜드를 내보내는 한 SoMove™ 프로젝트의 장치를 직접 교체할 수 있습니다(자세한 내용은 아래 참고 참조). 그러나 변경된 장치를 TIA Portal의 별도의 폴더로 가져오고 업데이트된 장치의 정보를 확인한 후 프로젝트에 가져오는 것이 좋습니다. 업데이트를 확인한 후 확인을 클릭합니다. Siemens TIA Portal은 계속해서 업데이트된 구성을 프로젝트로 가져옵니다.

    CAx 가져오기 충돌

주의:
  • Siemens TIA Portal은 또한 모든 장치(도구 → CAx 데이터 내보내기...)를 포함하여 TIA Portal 프로젝트의 전체 하드웨어 구성을 내보낼 수 있는 옵션을 제공합니다. 그러나 TIA Portal AML 가져오기 기능의 제한 때문에 PLC가 포함된 파일을 다시 가져오고 모든 장치를 직접 교체하면 PLC 프로그램이 손실됩니다.

    모든 내보내기 기능을 사용하여 프로젝트를 내보내도록 선택한 경우 AML 파일을 TIA Portal에 다시 통합할 때 주의해야 합니다. 업데이트된 버전을 기존 장치와 함께 가져온 다음 유지할 장치를 수동으로 선택하는 것이 좋습니다. 작업이 완료되면 TeSys™ 아일랜드 구성에 필요한 모든 장치를 유지하고 변경 사항을 가져옵니다.

  • SoMove™ 소프트웨어는 업데이트된 TeSys™ 아일랜드에 대한 정보를 최대한 TIA Portal AML 파일에서 유지합니다. 그러나 SoMove™ 프로젝트의 내용이 TIA Portal의 변경 사항보다 우선합니다.

    예를 들어, 아바타, 버스 주소 설정, 아일랜드 토폴로지와 같은 다양한 요소의 이름이 있습니다. SoMove에서 이러한 요소를 유지하고 이에 따라 TIA Portal을 업데이트하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 TeSys™ 아일랜드 DTM 온라인 도움말 가이드, 문서 번호 8536IB1907를 참조하십시오.

  • TeSys™ 아일랜드를 버스 장치로 구성에 설명된 대로 Siemens® TIA Portal에서 자동으로 생성된 PROFINET 이름을 TeSys™ 아일랜드의 PROFINET 이름과 일치하도록 재정의한 경우 TIA Portal은 내보낸 AML 파일에 이를 반영하지 않습니다. 업데이트된 AML 파일을 다시 가져온 후 이름이 TeSys™ 아일랜드의 PROFINET 이름과 일치하는지 확인해야 합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.