DOCA0128DE-02

NEMA-Anschlussschemata

Überblick

Dieser Abschnitt enthält die Anschlussschemata für die fünf vorkonfigurierten Betriebsmodi:

Überlast

Überwachung der Motorlast, wenn die Motorlaststeuerung (Start/Stopp) durch ein anderes Gerät als den Controller erfolgt.

Unabhängig

Applikationen zum direkten Einschalten (direkt netzbetrieben) von Motoren mit einer Drehrichtung unter voller Spannung.

Reverser

Applikationen zum direkten Einschalten (direkt netzbetrieben) von Motoren mit zwei Drehrichtungen unter voller Spannung.

2-Schritt

Motorstart-Applikationen mit reduzierter Spannung, darunter:

  • Stern-Dreieck

  • Primärwiderstand mit offenem Übergang

  • Autotransformator mit offenem Übergang

2 Drehzahlen

Motorapplikationen mit 2 Drehzahlen für folgende Motortypen:

  • Dahlander (Folgepol)

  • Polwechsler

Jede Applikation wird einzeln beschrieben anhand Folgendem:

Ein komplettes Anwendungsschema

(einschließlich Stromversorgung und Steuerung)

3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste

Drei Teilschemata

(Varianten zur Verdrahtung des Steuerlogikeingangs)

2-Draht-Steuerung (gehalten) über Klemmenleiste

3-Draht-Steuerung (Impuls) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung

2-Draht-Steuerung gehalten) über Klemmenleiste mit wählbarer Netzwerksteuerung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?