NEMA 格式接线图
概述
本节包含与五个预配置运行模式相对应的接线图:
|
过载 |
当对电机负载的控制(开始/停止)由某种机制而非控制器完成时监控电机负载 |
|
独立 |
直接(跨线)全电压非换向电机起动应用 |
|
换向器 |
直接(跨线)全电压换向电机起动应用 |
|
两步 |
降压起动电机应用,包括:
|
|
双速 |
双速电机应用,适用的电机类型包括:
|
通过以下项对每种应用进行了单独说明:
|
一张完整的应用接线图 (包括电源和控制) |
3 线(脉冲)端子排控制 |
|
三张局部接线图 (控制逻辑输入接线型号) |
2 线(保持)端子排控制 |
|
3 线(脉冲)端子排控制,带可选网络控制 |
|
|
2 线(保持)端子排控制,带可选网络控制 |