DOCA0128ZH-02

可配置参数

概述

LTMR 控制器和 LTME 扩展模块的可配置参数说明如下。可配置参数的顺序取决于使用的配置工具是 HMI 设备还是带 TeSys T DTMSoMove

根据 TeSys TDTM 参数列表选项卡对参数进行分组。为使您在“使用”一章中找到变量表的链接,每个参数都附有对应的寄存器编号。

警告
意外配置和运行的风险
修改 LTMR 控制器的参数设置时:
  • 如果在电机运行时更改参数设置需要特别小心。
  • 禁用 LTMR 控制器的网络控制,以防止意外的参数配置和运行。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?