DOCA0128DE-02

Konfigurierbare Parameter

Überblick

Nachstehend sind die konfigurierbaren Parameter für den LTMR-Controller und das LTME-Erweiterungsmodul beschrieben. Die Reihenfolge der Parameterkonfiguration hängt davon ab, ob als Konfigurationstool ein HMI-Gerät oder SoMove mit dem TeSys T DTM verwendet wird.

Die Parameter sind nach der Registerkarte TeSys T DTM Parameterliste gruppiert. Um die Suche nach dem Link mit den Variablentabellen im Kapitel „Verwendung“ zu erleichtern, ist jeweils die entsprechende Registernummer an die Parameter angehängt.

WARNUNG
GEFAHR EINER UNBEABSICHTIGTEN KONFIGURATION UND EINES UNBEABSICHTIGTEN BETRIEBS
Bei der Änderung von Parametereinstellungen des LTMR-Controllers ist Folgendes zu beachten:
  • Gehen Sie beim Ändern von Parametereinstellungen besonders vorsichtig vor, wenn der Motor läuft.
  • Deaktivieren Sie die Netzwerksteuerung des LTMR-Controllers, um eine unbeabsichtigte Konfiguration und damit einen unbeabsichtigten Betrieb zu verhindern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?