DOCA0128IT-02

Parametri configurabili

Panoramica

Di seguito sono descritti i parametri configurabili del controller LTMR e del modulo di espansione LTME. La sequenza di configurazione dei parametri dipende dallo strumento utilizzato, ovvero un terminale HMI o SoMove con TeSys T DTM.

I parametri sono raggruppati in base alla scheda elenco parametri del TeSys T DTM. Per agevolare il collegamento con le tabelle delle variabili riportate al capitolo Uso, ciascun parametro è associato al numero di registro corrispondente.

AVVERTIMENTO
RISCHIO DI CONFIGURAZIONE E MESSA IN FUNZIONE NON INTENZIONALE DELLE APPARECCHIATURE
Quando si modificano le impostazioni dei parametri del controller LTMR:
  • Prestare particolare attenzione se si modificano le impostazioni dei parametri quando il motore è in marcia.
  • Disattivare i controlli di rete del controller LTMR per evitare configurazioni e azioni non intenzionali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?