DOCA0128DE-02

Anschlussschemata

Überblick

Die Anschlussschemata für die Betriebsmodi des LTMR können gemäß IEC- oder NEMA-Standards erstellt werden.

GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
  • Schalten Sie vor Arbeiten am Gerät die gesamte Spannungsversorgung ab.
  • Tragen Sie angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA) und wenden Sie sichere Arbeitsverfahren für elektrische Anlagen an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
HINWEIS
GEFAHR DER ZERSTÖRUNG DER LOGISCHEN EINGÄNGE
  • Schließen Sie die Eingänge des LTMR-Controllers über die drei Erdungsklemmen (C) an, die über einen internen Filter mit der Steuerspannungsklemme A1 verbunden sind.
  • Schließen Sie nicht die Erdungsklemme (C) an die Steuerspannungseingänge A1 oder A2 an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?