DOCA0128IT-02

Schemi di cablaggio

Panoramica

Gli schemi di cablaggio per i modi operativi del controller LTMR si possono realizzare in conformità agli standard IEC o NEMA.

PERICOLO
RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Prima di lavorare con i componenti, escludere tutte le alimentazioni.
  • Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) e adottare le pratiche di sicurezza per lavori elettrici.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
POSSIBILE DANNO IRREVERSIBILE DEGLI INGRESSI LOGICI
  • Collegare gli ingressi del controller LTMR utilizzando i tre morsetti comuni (C) collegati alla tensione di comando A1 tramite un filtro interno.
  • Non collegare il morsetto comune (C) agli ingressi A1 o A2 della tensione di comando.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?