DOCA0128ZH-02

接线图

概述

LTMR运行模式接线图可根据 IEC 或 NEMA 标准绘制。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 在操作设备之前,请关闭此设备的全部电源。
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
逻辑输入损坏危险
  • 使用通过内部滤波器与 A1 控制电压连接的三个共用 (C) 端子连接 LTMR 控制器的输入。
  • 请勿将共用 (C) 端子连接到 A1 或 A2 控制电压输入。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.