DOCA0128DE-02

Zusammenbau

Übersicht

Dieser Abschnitt beschreibt den Einbau des LTMR-Controllers und des LTME-Erweiterungsmoduls in einen Schaltschrank.

Anschluss des LTMR-Controllers an das LTME-Erweiterungsmodul

Es wird empfohlen, den LTMR-Controller und sein LTME-Erweiterungsmodul Seite an Seite mit dem LTME-Erweiterungsmodul links vom LTMR-Controller und durch die LTMCC004 Anschlussbrücke verbunden (1) einzubauen.

Es ist nicht möglich, den LTMR-Controller und sein LTME-Erweiterungsmodul Seite an Seite einzubauen:

  • Verwenden Sie nur die geschirmten Kabel LTM9CEXP03 (2) oder LTM9CEXP10 (3), um sie anzuschließen.

  • Erden Sie das geschirmte Kabel.

  • Trennen Sie die LTM9CEXP••-Verbindungskabel von allen Netz- und Steuerkabeln, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.

Beispiel für den Einbau in einen ausziehbaren Einschub eines Schaltschranks

A1, A2 Spannungsversorgung des LTMR-Controllers

B1, B2 Dedizierte Spannungsversorgung für Logikausgänge

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?