DOCA0128ZH-02

装配

概述

本节介绍如何在配电盘中装配 LTMR 控制器和 LTME 扩展模块。

连接 LTMR 控制器和 LTME 扩展模块

建议并排安装 LTMR 控制器及其 LTME 扩展模块,且 LTME 扩展模块位于 LTMR 控制器的左侧,两者使用 LTMCC004 连接跳线 (1) 进行连接。

如果不能并排安装 LTMR 控制器及其 LTME 扩展模块:

  • 只能使用屏蔽电缆 LTM9CEXP03 (2) 或 LTM9CEXP10 (3) 电缆进行连接。

  • 将屏蔽电缆接地。

  • LTM9CEXP•• 连接电缆从其他所有电源电缆或控制电缆分开,以避免 EMC 干扰。

在配电盘的可拆卸抽屉中的安装示例

A1,A2 LTMR 控制器电源

B1,B2 专用于逻辑输出的电源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?