DOCA0128IT-02

Assemblaggio

Panoramica

Questa sezione spiega come assemblare il controller LTMR e il modulo di espansione LTME in un quadro di comando.

Collegamento del controller LTMR e del modulo di espansione LTME

Si raccomanda di montare il controller LTMR e il suo modulo di espansione LTME affiancati, con il modulo di espansione LTME a sinistra del controller LTMR, e collegati dal ponticello LTMCC004 (1).

Se non è possibile montare il controller LTMR e il suo modulo di espansione LTME affiancati:

  • Utilizzare solo cavi schermati LTM9CEXP03 (2) o LTM9CEXP10 (3) per il collegamento.

  • Collegare a terra il cavo schermato.

  • Separare i cavi di collegamento LTM9CEXP•• da tutti gli altri cavi di potenza o controllo per evitare disturbi EMC.

Esempio di montaggio in un cassetto estraibile di un quadro di comando

A1, A2 Alimentazione controller LTMR

B1, B2 Alimentazione dedicata alle uscite logiche

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?