通讯报警和脱扣
简介
以标准方法管理通讯报警和脱扣,与管理其他类型的报警和脱扣相同。
当有脱扣存在时,通过不同的指示灯进行提示:
-
LED 指示灯状态:
-
在 LTMR 以太网控制器上:3 个 LED 指示灯专用于通讯,1 个 STS LED 和 2 个 LK/ACT LED 各针对一个网络端口连接器。
-
在 LTMR Modbus 控制器上:1 个 LED 专用于通讯,PLC 通讯。
-
在 LTMR PROFIBUS DP 控制器上:1 个 LED 专用于通讯,BF。
-
在 LTMR CANopen 控制器上:1 个 LED 专用于通讯,状态。
-
在 LTMR DeviceNet 控制器上:1 个 LED 专用于通讯,MNS。
-
-
输出继电器状态
-
报警
-
在 HMI 屏幕上显示的消息
-
存在异常代码(例如:PLC 生成的报告)
PLC 通讯丢失
采用与管理其他任何脱扣类似的方法管理通讯丢失。
LTMR 控制器监控与 PLC 之间的通讯。使用可调节的网络空闲时间(超时),LTMR 控制器警戒时钟功能可报告网络丢失(固件警戒时钟)。
当发生网络丢失情况时,可对 LTMR 控制器进行配置以采取某些措施。这些取决于在网络丢失之前 LTMR 控制器运行的控制模式。
如果当 LTMR 控制器处于网络控制模式时 PLC-LTMR 控制器通讯丢失,则 LTMR 控制器进入故障预置状态。如果当 LTMR 控制器处于本地控制模式时 PLC-LTMR 控制器通讯丢失,然后控制模式变为网路控制模式,则 LTMR 控制器进入故障预置状态。
如果当控制模式设定为网络控制模式时 PLC-LTMR 控制器通讯恢复,则 LTMR 控制器退出故障预置状态。如果控制模式变为本地控制模式,则无论 PLC-控制器通讯状态如何,LTMR 退出故障预置状态。
下表定义了在通讯丢失期间 LTMR 控制器可以采取的可用措施,用户可在配置 LTMR 控制器时进行选择。
网络通讯丢失措施:
|
网络丢失之前的 LTMR 控制器输出控制模式 |
在 PLC-LTMR控制器网络丢失之后可以采取的 LTMR 措施 |
|---|---|
|
端子排和 HMI 控制 |
脱扣和报警控制可能性:
|
|
网络控制 |
脱扣和报警控制可能性:
|
HMI 通讯丢失
LTMR 控制器监控与任何合格 HMI 设备之间的通讯。使用固定网络空闲时间(超时),LTMR 控制器警戒时钟功能可报告网络丢失。当发生通讯丢失情况时,可对 LTMR 控制器进行配置以采取某些措施。这些取决于在通讯丢失之前 LTMR 控制器运行的控制模式。
如果当 LTMR 控制器处于 HMI 控制模式时 HMI-控制器通讯丢失,则 LTMR 控制器进入故障预置状态。如果当 LTMR 控制器不处于 HMI 控制模式时 HMI-LTMR 控制器通讯丢失,然后控制模式变为 HMI 控制模式,则 LTMR 控制器进入故障预置状态。
如果当控制模式设定为 HMI 模式时 HMI-控制器通讯恢复,则 LTMR 退出故障预置状态。如果控制模式变为端子排或网络控制模式,则无论 HMI-控制器通讯状态如何,LTMR 退出故障预置状态。
下表定义了 LTMR 控制器在通讯丢失期间可能采取的可用操作。配置 LTMR 控制器时从这些措施中选择一项。
|
HMI 丢失前 LTMR 控制器的输出控制模式 |
HMI-LTMR 控制器 HMI 丢失后可用的 LTMR 控制器操作 |
|---|---|
|
端子排和网络控制 |
脱扣和报警控制可能性:
|
|
HMI 控制 |
脱扣和报警控制可能性:
|