DOCA0128ZH-02

尺寸

概述

本节介绍 LTMR 控制器和 LTME 扩展模块的尺寸,以及控制器和扩展模块周围间隙区域的尺寸。尺寸的单位指定为毫米和英寸,且适用于所有 LTMRLTME 模块。

LTMR 控制器尺寸

注: 使用其他接线端子时,控制器的高度可能会增加。

LTME 扩展模块尺寸

间隙区域尺寸

为保证 EMC(电磁兼容性),建议在距离 LTMR 控制器和 LTME 扩展模块 5 厘米(1.97 英寸)以上的位置安装接触器。

控制器的最大额定环境温度取决于间隙区域的尺寸。如下表所示。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?