DOCA0128IT-02

Misure d'ingombro

Panoramica

Questo capitolo illustra le dimensioni del controller LTMR, del modulo di espansione LTME e la distanza minima intorno ai due dispositivi. Le dimensioni vengono indicate in millimetri e in pollici e riguardano tutti i modelli LTMR e LTME.

Misure d’ingombro del controller LTMR

NOTA: L’altezza del controller può aumentare se si usano morsetti di cablaggio alternati.

Misure d'ingombro del modulo di espansione LTME

Dimensioni della zona libera

Per la conformità EMC (Electromagnetic Compatibility), si consiglia di installare il contattore ad un distanza superiore a 5 cm (1,97 in) dal controller LTMR e dal modulo di espansione LTME.

La temperatura ambiente nominale massima del controller dipende dalle dimensioni della zona libera circostante, Sono indicati nella tabella seguente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?