DOCA0128DE-02

Abmessungen

Übersicht

In diesem Abschnitt sind die Abmessungen des LTMR-Controllers und des LTME-Erweiterungsmoduls sowie die Abmessungen des erforderlichen Freiraums um die Geräte herum angegeben. Die Abmessungen sind sowohl in Millimeter als auch in Zoll (in) angegeben und gelten für alle LTMR- und LTME-Modelle.

Abmessungen des LTMR-Controllers

HINWEIS: Die Höhe des Controllers kann bei der Verwendung alternativer Klemmenleisten zunehmen.

Abmessungen des LTME-Erweiterungsmoduls

Abmessungen des Freiraums

Aus EMV-spezifischen Gründen empfiehlt es sich, einen Schaltschütz in einem Abstand von mehr als 5 cm (1.97 in) vom LTMR-Controller und dem LTME-Erweiterungsmodul zu montieren.

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur des Controllers hängt von den Abmessungen des Freiraums ab. Die Abmessungen des Freiraums sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?