DOCA0128IT-02

Impostazioni FLC (Full Load Current – corrente a pieno carico)

Definizione del parametro FLC

La corrente a pieno carico (FLC) rappresenta l'effettiva corrente a pieno carico del motore protetto dal controller LTMR. La FLC è una caratteristica del motore e si trova sulla targhetta del motore.

Molti parametri di protezione sono impostati come multipli della FLC.

È possibile impostare il valore minimo e massimo della FLC (FLCmin - FLCmax).

Di seguito sono indicati esempi di parametri FLC.

Altre definizioni

Corrente di carico - rapporto = corrente di carico - primaria / (corrente di carico - secondaria * Passaggi)

Corrente - sensore max = Corrente - range max * corrente di carico - rapporto

Il parametro corrente - range max è determinato dal codice di riferimento commerciale del controller LTMR. Viene memorizzato in unità da 0,1 A e può assumere uno dei valori seguenti: 8,0, 27,0, o 100,0 A.

Il parametro Contattore - valutazione viene memorizzato in unità da 0,1 A; l'utente può impostarlo su un valore compreso tra 1,0 e 1000,0 A.

FLCmax è il più basso tra i valori dei parametri Corrente – sensore max e Contattore - valutazione.

FLCmin = Corrente - sensore max / 20 (arrotondato alla più vicina frazione da 0,01 A). La FLCmin viene memorizzata internamente in unità da 0,01 A.

NOTA:
  • Modificando i parametri Contattore - valutazione e/o Corrente di carico - rapporto si modifica il valore di FLC.

  • Non impostare una FLC inferiore alla FLCmin.

Conversione degli Ampere in valori FLC

I valori FLC si memorizzano come percentuali di FLCmax.

FLC (in %) = FLC (in A) / FLCmax

NOTA: I valori FLC devono essere espressi come percentuale di FLCmax (risoluzione dell’1%). Se il valore immesso non è accettabile, il controller LTMR lo arrotonda al valore ammesso più vicino. Ad esempio, su un'unità da 0,4-8 A, gli incrementi tra i valori di FLC sono pari a 0,08 A. Impostando una FLC di 0,43 A, il controller LTMR arrotonda il valore a 0,4 A.

Esempio 1 (senza trasformatori di corrente esterni)

Dati:

  • FLC (in A) = 0,43 A

  • Corrente - range max = 8,0 A

  • Corrente di carico - primaria = 1

  • Corrente di carico - secondaria = 1

  • Passaggi = 1

  • Contattore - portata = 810,0 A

Parametri calcolati con un passaggio:

  • Corrente di carico - rapporto = corrente di carico - primaria / (corrente di carico - secondaria * Passaggi) = 1 / (1 * 1) = 1,0

  • Corrente - sensore max = corrente - range max * corrente di carico - rapporto = 8,0 * 1,0 = 8,0 A

  • FLCmax = min (Corrente - sensore max, Contattore - valutazione) = min (8,0; 810,0) = 8,0 A

  • FLCmin = Corrente - sensore max / 20 = 8,0 / 20 = 0,40 A

  • FLC (in %) = FLC (in A) / FLCmax = 0,43 / 8,0 = 5%

Esempio 2 (senza trasformatori di corrente esterni, passaggi multipli)

Dati:

  • FLC (in A) = 0,43 A

  • Corrente - range max = 8,0 A

  • Corrente di carico - primaria = 1

  • Corrente di carico - secondaria = 1

  • Passaggi = 5

  • Contattore - portata = 810,0 A

Parametri calcolati con cinque passaggi:

  • Corrente di carico - rapporto = corrente di carico - primaria / (corrente di carico - secondaria * Passaggi) = 1 / (1 * 5) = 0.2

  • Corrente - sensore max = corrente - range max * corrente di carico - rapporto = 8,0 * 0,2 = 1,6 A

  • FLCmax = min (Corrente - sensore max, Contattore - valutazione) = min (1.6; 810,0) = 1.6 A

  • FLCmin = Corrente - sensore max / 20 = 1.6 / 20 = 0.08 A

  • FLC (in %) = FLC (in A) / FLCmax = 0,43 / 1,6 = 27 %

Esempio 3 (trasformatori di corrente esterni, rapporto contattore ridotto)

Dati:

  • FLC (in A) = 135 A

  • Corrente - range max = 8,0 A

  • Corrente di carico - primaria = 200

  • Corrente di carico - secondaria = 1

  • Passaggi = 1

  • Contattore - portata = 150.0 A

Parametri calcolati con un passaggio:

  • Corrente di carico - rapporto = corrente di carico - primaria / (corrente di carico - secondaria * Passaggi) = 200 / (1 * 1) = 200.0

  • Corrente - sensore max = corrente - range max * corrente di carico - rapporto = 8,0 * 200,0 = 1600,0 A

  • FLCmax = min (Corrente - sensore max, Contattore - valutazione) = min (1600.0; 150.0) = 150.0 A

  • FLCmin = Corrente - sensore max / 20 = 1600,0 / 20 = 80,0 A

  • FLC (in %) = FLC (in A) / FLCmax = 135 / 150,0 = 90 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?