安装
概述
本节介绍如何在 DIN 滑轨、固定安装板或预先开槽的安装板(称为 TE 板,例如 Telequick™ 板)上安装 LTMR 控制器和 LTME 扩展模块。还介绍了安装所需的附件,以及如何卸下每个组件。
提示:LTMR 控制器及其 LTME 扩展模块必须并排安装,使 LTME 扩展模块位于 LTMR 控制器的左侧,并用 LTMCC004 连接跳线连接装配。
在 DIN 滑轨上安装
您可以在 35 毫米(1.38 英寸)的 DIN 滑轨上安装控制器和扩展模块(厚度为 1.35 毫米(0.05 英寸)和 0.75 毫米(0.02 英寸)。安装时,控制器的安装底部不能超过 控制器尺寸。要安装控制器,请执行以下操作:
从 DIN 滑轨中卸下
要从 DIN 滑轨中卸下控制器,请执行以下操作:
在固体安装板上安装
您可以使用 ST2.9 钢自攻螺丝在金属安装板上安装控制器和扩展模块:控制器使用四个螺丝,扩展模块使用两个螺丝。安装板的厚度不能超过 7 毫米(0.275 英寸)。安装时,控制器的安装底部在两个方向上可超过控制器尺寸 8 毫米(0.3 英寸)。要在安装板上安装控制器和扩展模块,请执行以下操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在控制器的每个角上找到四个安装孔,在扩展模块上找到两个安装孔。 |
|
2 |
将控制器和扩展模块放置在安装板上,确保为间隙区域留出足够的空间尺寸。 |
|
3 |
在各个孔中插入六个自攻螺丝。 |
|
4 |
使用螺丝刀紧固每个螺钉,并将控制器和扩展模块固定到位。扭矩为 1 牛米(8.8 磅-英寸)。 |
在 TE 板上安装
您可以使用六个安装夹 (AF1 EA4) 将控制器和扩展模块安装在 Telequick 等 TE 安装板上。安装时,控制器的安装底部在两个方向上可超过控制器尺寸 8 毫米(0.3 英寸)。要在 Telequick 上安装控制器,请执行以下操作:
操作位置
您可以在垂直于正常安装面的方向上以最大 90 的角度安装控制器和扩展模块。